This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47197:如何提高 Σ-Δ ADC 满量程电压

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47197, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943808/msp430f47197-how-to-increase-sigma-delta-adc-full-scale-voltage

器件型号:MSP430F47197
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779A

我将 Msp430F47197用于 MCCB 应用、所有 ADC 通道的满量程电压为+-500mV

在我的应用中、我需要高达1.0V/1000mV 的 ADC 满量程电压、这是 RMS 电流测量高达1000A 所必需的

是否可以增加 Σ-Δ ADC 输入满量程电压?

如果是、如何通过内部或外部基准在 MSP430F47197 MCU 中实现它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的详细帖子和详细标题。 这确实有助于我们的社区发现他们可能遇到的类似问题。

    [引用用户="Neeraj Sharma "]我将 Msp430F47197用于 MCCB 应用、所有 ADC 通道的满量程电压为+-500mV[/quot]

    没错。

    [引用用户="Neeraj Sharma "]在我的应用中、我需要高达1.0V/1000mV 的 ADC 满量程电压、这是 RMS 电流测量高达1000Amps 所必需的[/引用]

    您使用的是什么电流传感器? 电流互感器? 分流器?

    [引用用户="Neeraj Sharma "]

    是否可以增加 Σ-Δ ADC 输入满量程电压?

    如果是、如何 通过内部或外部基准在 MSP430F47197 MCU 中实现它?

    [/报价]

    是的、但略有不同。 相反、我建议调整您的电流传感器或其相关组件的大小、使其保持在满量程范围(FSR)内。 更好 的是、您为什么不考虑将 MSP430F6779A 与电能测量设计中心和软件库结合使用? F6779A 的满量程范围为+/-940mV、具有内部基准电压。

    如果您想使用外部基准、可以参考数据表中 ADC 性能部分附近的公式、然后重新计算 FSR。

    此致、

    James