This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否缺少 AFE 和/或 USS?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941423/msp430fr6047-afe-and-or-uss-missing

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我查看了 MSP430FR6043/47的方框图。 我想知道为什么在 MSP430FR6047中看不到 USS 模块?

MSP430FR6047 - Functional Diagram

Rgds、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在捕获图1-2的 MSP430FR603x 方框图、其中没有 USS。  您可以在图1-1中的 MSP430FR604x 方框图中找到 USS 子系统。 在表3-1中、列出了不同器件型号的定义。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我查看数据表、我会看到正确的图片。 但是、如果我通过键入"msp430fr6047来搜索互联网 " AD 选择预期结果它会进入 MSP430FR6047的产品页面、但显示错误的图表! 这是一个小问题!

    Rgds、

    劳伦特