This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5638:如何加快 LCD 的刷新速度?

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941362/ccs-msp430f5638-how-to-speed-up-the-refresh-speed-of-lcd

器件型号:MSP430F5638

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

1客户使用1.54英寸彩色屏幕、240×240分辨率和8位并行端口。 他发现刷新率非常慢。

  有哪些解决方案?

2客户还希望使用 LCD、该 LCD 屏幕为4.0英寸、分辨率为480×800。 有可能吗?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、  

    客户似乎正在使用 LCD 模块。 MSP430和 LCD 的接口是 8位并行端口。  

    现在的刷新率是多少? 您有 LCD 数据表吗?  

    通过提高 LCD 的数据馈送速度、可以提高刷新率。 但最好找到 LCD 模块规格来了解其工作原理以及 MCU 和 LCD 之间的接口定义。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、  

    有任何反馈吗? 问题是否已解决?  

    谢谢、  

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有给我 提供 LCD 数据表。 我将在客户回复后提供反馈。