This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用32768 ACLK 将 UART 波特率设置为19200

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943610/msp430f5529-set-uart-baud-rate-to-19200-with-32768-aclk

器件型号:MSP430F5529

您好!

我一直在尝试使用 ACLK 将波特率设置为19200、但我没有成功。 是否可以使用 ACLK 将波特率设置为19200?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调制器将被用来选择1分频或2分频。

    除以2后、它将在中点和前后1/2时钟处采样。 这对于使用1分频器的位来说不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 USCI 只有一个整数分频器、因此您可以得到的最接近值为32768/2=16384、它关闭17%。

    我使用(例如)具有"oddlube"比特率的 PuTTY 取得了相当大的成功。 尝试要求它执行16384bps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Bruce。 我有一个设置为19200的外部器件、我无法更改它。  

    如果你不介意、我还有另一个问题。 我将 USB 外设的 SMCLK 设置为8MHz。 您知道我是否可以  将8MHz SMCLK 与 UART 配合使用、还是必须将其设置为1MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、David。

    我有另一个问题。 我将 USB 外设的 SMCLK 设置为8MHz。 您是否知道我是否可以  将8MHz SMCLK 与 UART 配合使用、或者它必须是1MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8MHz 正常[参考数据表(SLAS590P)第5.29节]。 BRW=417时、误差为0.08%。