This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:配置 GPIO 引脚功能(PxSEL &PxSEL2)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943427/ccs-msp430g2553-configuring-gpio-pin-functions-pxsel-pxsel2

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚开始使用 MSP430g2553和一般的微控制器、所以这可能是一个非常愚蠢的问题、但我真的很困在...所以我提前感谢您的发帖。

我想将引脚编号3配置为 Timer0_A 的 Out0 (输出比较) 正如我在数据表中看到的、这个引脚是多路复用的、并且可以执行 6个"操作":

P1.1/TA0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/A1/CA1。

但是、在数据表第329页、我知道为了从这6个选项中进行选择、我只有两个位(P1SEL 和 P1SEL2)(在本例中为 P1)。

我缺少一些东西、因为两个位只允许4个选项、我有6个。

再次感谢您、

Joan Marc Riera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息不在用户指南(SLAU144J)中、而是在数据表(SLAS735J)中的表16中。 这表明引脚使用情况由多个设置配置、而不仅仅是 P1SEL 位。

    对于您的情况、您需要 DIR=1、SEL=1、SEL2=0。 [CAPD 和 ADC10AE 在复位时为=0。]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 有时我会在数据表和用户指南之间迷路。