This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:当我按下一个断流器时、有时 MSP 被关断

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943111/msp430f5419a-sometimes-msp-shutdown-when-i-push-a-interruptor

器件型号:MSP430F5419A

大家好、

问题:

有时、当我按下此时连接 MSP430引脚43和接地端的开关时、信号会变为低电压、有时、并非总是会复位 MSP430。

研究:
根据我能够发现的情况、MSP430具有过压情况下的安全系统。 我有一些假设可能会发生、但我有几个疑问。

问题:
如果我使用 EMI 枪、我可以确定 MSP 复位、但有电的人是否可以复位微控制器?

为了详细说明如何组装带开关的电路、我将 PCB 图像保留在附件中、您可以在其中看到带开关的连接器、保护电阻器、缓冲器和带有连接引脚的 MSP430。



我可以通过某种方式检查它吗?
或者、如何保护 MSP 以使其永远不会发生?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚43 (根据数据表、P4.0/TB0.0)是否配置为驱动为高电平的输出? 如果是这样、并且您在没有负载的情况下将其直接接地、则器件可能会复位。 通常、开关通过电阻上拉至 VCC、按下时、开关接地。 输出位于开关和电阻器之间。 当开关打开时、到 MSP430的输出上存在电压。 一旦按下开关、电阻器上的电压就会下降、输出基本上是接地的。 这样、就没有短路。 您的1k Ω 电阻器可以上拉至 VCC、但我不确定。 此处不清楚缓冲区是如何发挥作用的。

    如果您处于静态环境中、则 ESD 也可能会影响器件。 它们具有内置在 I/O 中的小型 ESD 二极管、但如果静态电(电压)足够高、则很容易对其进行过功率。 这些集成 ESD 二极管只能消耗少量电流、因此您可能需要添加一些外部 ESD 保护。

    如果您使用的是 EMI 枪、JTAG 连接可能会导致器件复位。 有关缓解此问题的讨论和想法、请参阅这些主题。

    EMI/ESD 和 TEST/SBWTCK 引脚端接上的复位

    MSP430F5438:EMI 将 MCU 复位

    此致、

    James