This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2410:热阻

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940523/msp430f2410-thermal-resistance

器件型号:MSP430F2410

大家好、


你好。


我们的客户正在申请 MSP430F2410TRGCR 的热阻值。 请帮助我们提供此信息。

谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    让我看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我将等待您的更新。 谢谢。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我对拖延表示歉意。  我必须联系我们在中国的产品团队。  可能需要一些时间、因此我将在周一向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    产品团队尚未响应我的热阻数据请求。  我已向他们发送提醒、请他们作出回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们在中国的产品团队将为您提供帮助。

    Theta JA High K 24.7 °C/W

    Theta JC、顶部       12.0°C/W

    Theta JB                10.1°C/W

    PSI JT                       0.1   °C/W

    PSI JB                      10.0  °C/W

    Theta JC、bot        1.1    °C/W