This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:有必要吗? 如果将错误修复为勘误表、但将旧的汇编代码保留为有关"RTC 中断控制"(PMM15)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942501/msp430f6779a-it-is-needful-if-fixed-bug-as-erratasheet-but-keep-old-assembly-code-about-rtc-interupt-control-pmm15

器件型号:MSP430F6779A

作为 slaz597u 勘误表、我解决了 C 代码中有关 pmm15的问题、但该项目是从旧工程导入的、它具有用于检测此问题的汇编代码。 汇编代码详细介绍了控制和使用 RTC 中断来保护死锁 如果在 LPM3迁移期间发生、则会陷入死锁状态、但其他中断会停止。   需要保留吗?

请注意、

伊蒂法特:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果尚未在汇编语言中实现变通办法、则需要在汇编语言中实现。 在勘误表中针对 PMM15的权变措施部分中、提到了一个稳定延迟、因此我怀疑这是 RTC 中断所执行的操作。

    此致、

    James