This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779A:MCU MSP430F6779A 的电池模式功耗比平常高

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942635/ccs-msp430f6779a-battery-mode-of-mcu-msp430f6779a-use-power-consumption-more-than-usual

器件型号:MSP430F6779A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一个问题、希望您检查并提出建议。

现在、MCU MSP430F6779A 的电池模式功耗为 86.70uA、但我的目标是20uA。  

如果有任何问题、我希望您检查寄存器值。

因此、能源的使用比平时更普遍。

e2e.ti.com/.../Export-register-MSP430F6779A.txt

在进入 LPM3的函数以从 CCS 导出寄存器之前、我进行调试和断点 版本:10.1.0.00010  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    CCS 可防止您的微控制器在调试时进入 LPM3。 在进行电流测量之前、您应该断开电路板与 USB 的连接(并移除 USB FET 的跳线)。

    BR、
    Leo