This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:升级 SDK 后 SysConfig 失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941310/ccs-msp432e401y-sysconfig-fails-after-sdk-upgrade

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将在 CCS9中启动的项目构建到 CCS10中。  在该过程中、SDK 也进行了升级。  使用新 SDK 时、我无法构建、因为 SysConfig 工具无法正常工作。  我需要使用最新版本与 WiFi 插件集成、但此错误导致我无法在现有工程中升级 SDK。

我已将问题隔离到 SDK 中。  我现在已经安装了 CCS10、同时安装了3.40和4.20版本的 SDK。  我可以通过在 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS 项目上选择 Properties->General_>Products 来切换哪个活动。  使用3.40时、可以打开.syscfg 文件并正确编译工程。  当我切换到4.20时、我无法打开.syscfg 文件而没有错误、并且由于缺少自动生成的文件、构建失败。

 下面是 SysConfig 报告的错误

类型错误:未知属性:serviceReportHook
隐藏详细信息...

网址为 Object.set (文件://C:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:44:451022)、网址为 s.runAsUserScript (文件://C:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:44:3417)、Object.t.withrecatedAccess (文件://C:3439:Object.t.runAsUserScript)(文件:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:3439:C/C:3417)、网址为:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js /ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:342439:C:3424:3424 (文件:C:3424:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:3424:C:3424)(文件:3424:C:3424:3424:C:3424:3424:C:3424:3424:C:3424:C)(文件:34C:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js:C:3424:34C:3424:34C:34C:34C:34C:34C:34C:34C)(文件:34C:/ti/ccs1010/ccs/utils/sysconfig_1.5.0/dist/ui.js (文件:34C:34C:34C:34C:34C:Object.t.runScript)(文件:34C:34C:34C:3436
我无法使用 WiFi 插件、除非我能够使用 SDK 的4.20版本构建我的应用。  将工程从一个 SDK 版本升级到另一个 SDK 版本的正确方法是什么?
谢谢、
Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我将在2天内与团队核实并向您提供反馈。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    要确认 SysConfig 问题,是否可以返回 SysConfig 1.4.0 (https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG )查看是否仍然出现故障?  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lixin、
    我的系统上仅安装了 SysConfig 1.5。  它在两种情况下都在使用、而是正在更改的 SDK。
    serviceReportHook 是网络驱动程序的一部分、在4.20 SDK 中、网络是否发生了变化?
    谢谢、
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    从错误消息中,我可以看到项目脚本(sensor_connector.syscfg)的第90行写入名为“serviceReportHook”的设置。  属性在3.40中存在,但在4.20中不存在。  如果您可以将脚本附加到此线程、我可以告诉您设置来自哪个模块、并与 SDK 团队跟进。  

    但是、您可能只需注释掉该行并重试、就能进一步移动。  但是、您必须弄清楚该属性控制的内容、然后手动重新应用它。

    Darian