器件型号:MSP432E401Y
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试将在 CCS9中启动的项目构建到 CCS10中。 在该过程中、SDK 也进行了升级。 使用新 SDK 时、我无法构建、因为 SysConfig 工具无法正常工作。 我需要使用最新版本与 WiFi 插件集成、但此错误导致我无法在现有工程中升级 SDK。
我已将问题隔离到 SDK 中。 我现在已经安装了 CCS10、同时安装了3.40和4.20版本的 SDK。 我可以通过在 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS 项目上选择 Properties->General_>Products 来切换哪个活动。 使用3.40时、可以打开.syscfg 文件并正确编译工程。 当我切换到4.20时、我无法打开.syscfg 文件而没有错误、并且由于缺少自动生成的文件、构建失败。
类型错误:未知属性:serviceReportHook
隐藏详细信息...