This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:启用/RST 时 MSP430F5529 I/O 引脚状态

Guru**** 2810525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942208/msp430f5529-msp430f5529-i-o-pins-status-when-rst-is-enabled

器件型号:MSP430F5529

大家好、团队、

现在我们有一个问题、您可以帮助检查一下吗?

启动 F5529后、如果我们使 F5529在复位状态下工作(pin76 /RST 下拉)、I/O 状态、三态/高阻抗或未确定状态是什么?

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当配置为复位模式时、RST/NMI 引脚上的低电平信号将生成 BOR 复位。

    I/O 引脚被切换至输入模式。 有关更多信息、请参阅用户指南。