This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:报告手册中的拼写错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941782/msp430fr2355-reporting-typo-in-manual

器件型号:MSP430FR2355

在哪里可以报告 TI 器件用户手册中的小拼写错误?

===========================================================================================================

"文献编号:SLAU445I
2014年10月–2019年3月修订"、MSP430FR2xxx 手册如下:

在读取 UMODEx 的位置、它应该读取 UCMODEx

22.3.4.1发送一个中断/同步域
以下过程发送中断/同步字段:
1.将 UCTXBRK 置位为 UMODEx = 11。
2.将055h 写入 UCAxTXBUF。 UCAxTXBUF 必须为新数据做好准备(UCTXIFG = 1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您指出这一点。

    我们将查看并相应地进行更正。

    此致

    Lukas