This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2001:MSP430

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940385/msp430g2001-msp430

器件型号:MSP430G2001

您好!

我计划在我们的项目之一中使用 MSP430。 在此项目中、我们的主要目标是低功耗设计、因此我们计划使用此 MCU、功耗要求对我们来说非常重要。 在此项目中、MCU 将仅从一个传感器获取数据、并连续或定期向外部传输到一个器件。 正如我在数据表中看到的、2.2V 和22micro A 似乎足以用于此类项目、但我不确定电压和电流要求是否足够高、以从一个传感器获取数据并传输到外部。 以便我进行确认。

如果有人对此发表意见、我将不胜感激。 并让您了解 此类应用中1MHz 和10MHz 的电源要求。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    在这些类型的应用中、大部分时间将处于低功耗模式、通常为 LPM3 (~1uA)。  您可以在数据表的第17页找到 LPM 模式电流消耗。  工作模式电流将随时钟频率而变化。  有关有源模式电流消耗、请参阅数据表的图2和3。  根据唤醒进行测量的频率、您的平均电流消耗可能小于22uA。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回复。 但是、根据我的理解、工作模式电流将随时钟频率而变化、以便在22uA 条件下使用 MCU 在待机状态下收集数据或在不获取数据的情况下工作/传输数据。 另一方面、与 LPM 模式相比、唤醒电流相当高。 由于我没有经验表明 LPM2需要多少电流、但据我所知、LPM2的电流消耗将小于 22uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    您通常会在 LPM3模式下睡眠并定期唤醒至激活模式以进行测量。  如果您可以确定唤醒的频率以及进行测量和传输的时间、则可以计算估计的平均电流消耗。  例如、查看随附的电子表格、您可以使用该电子表格估算不同值的平均电流消耗。  在每秒测量1次时、假设睡眠电流为1uA、唤醒电流为1mA、唤醒时间为10ms、平均电流消耗约为11uA。  希望访问 helps.e2e.ti.com/.../Power-Calculations.xlsx