This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TLV 包含温度传感器的校准数据?

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940289/msp430fr2355-the-tlv-contains-calibration-data-of-temperature-sensor

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2533MSP430FR2476

大家好、

我正在使用 MSP430FR2533进行编程。

在 MSP430FR2533数据表中、我找不到温度传感器 校准数据。

在数据表中;

ADC 内部共享1.5V 基准、温度30°C

我认为这是有关内部基准电压的校准数据。

但在 MSP430FR2476数据表中、我发现:

ADC 内部共享1.5V 基准电压、温度传感器30°C

地址相同。  

我认为该值必须是温度传感器校准值。

并且只有排印错误会丢失"传感器"一词!

请保证该值必须是温度传感器的校准值。

B.R.

马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    请参阅 MSP430FR4xx2xx 系列用户指南第1.13.3.3节。 有关温度传感器校准的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    我检查了我们的内部数据、您的是正确的地址0x1A1A 和0x1A1C ADC 温度传感器校准值、在 VREF = 1.5V 时为30摄氏度和85摄氏度。

    这是我们将修复的拼写错误、感谢您的提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar 您好!

     

    请允许我进行深入了解、但我的理解是遵循的。

    (1)根据 FR2355数据表(修订版 D、SLASEC4D)、ADC 内部共享基准描述如下。

     


    在上表中,高温下未显示85℃,此校准值取决于注释(3)中的器件温度105°C。

    有关 FR2355 ADC 内部共享基准的更多信息、

    这是℃̊ C 或105 ̊ C 时的℃?

     

    (2)我们能否使用 FR2355 ADC 内部共享2.0V 基准作为温度传感器校准数据?

    如果可能、计算公式是否与使用1.5V 基准的 FR2676示例代码(msp430fr247x_ADC12_16.c)相同?

    使用2.0V 基准作为温度传感器校准是否也有任何问题?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    因此、在 FR2355数据表(修订版 D、SLASEC4D)中、由于 FR2355是105°C 器件、因此也缺少传感器一词、数据参考的温度为105°C。

    我之前的帖子是指 FR263x 数据表 SLAS942E、这是一款85摄氏度的器件。

    问题的第二个方面。 是的、您可以根据用户指南中的说明使用2V 温度传感器校准数据、但必须相应地对齐温差。 对于温度的小对齐、可以使用代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我可以理解如下:

    在 MSP430FR2xxx 中、我们可以找到85度和105度的器件。

    2.所有器件都包含温度校准数据。

    3.校准数据的高温取决于器件。  我们必须检查 数据表的读数。

    校准数据"温度30°C"是指数据表中的"温度传感器30°C"。

    5.从 ADC 值到温度的公式取决于器件。

    我可以使用校准值来测量温度。

    B. R.

    马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    感谢您的理解是正确的总结。