This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:原理图审阅以交叉验证未采用80引脚封装的几个电源引脚

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938824/msp430f6736a-schematic-review-to-cross-verify-few-power-pins-which-are-not-available-in-80-pin-package

器件型号:MSP430F6736A

大家好、

我正在研究电源测量项目、并使用具有80引脚封装的器件型号"MSP430F6736AIPNR"的 MCU。

我可以看到电源引脚也存在差异、因此我想验证我们有关电源引脚及其去耦的原理图。 请交叉检查并分享您对此的宝贵反馈。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_MSP430F6736AIPNR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    请参阅下面的备注。

    • Cvcore 应为470nF。
    • 我看不到 DVCC 连接到源。 我们建议将 AVCC 和 DVCC 连接在一起。
    • AUXVCC3无源。
    • 请参阅数据表表表表4-6的注2。 为了使器件正常运行、引脚 VDSYS 和 DVSYS 必须被外部连接在电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    感谢您的宝贵反馈。 我同意所有观点、并更新了所附最新原理图中的内容。 请检查并查看此内容。

    e2e.ti.com/.../MSP430_5F00_MCU-schematic_5F00_Ti.pdf

    一个查询、我正在检查参考原理图、发现 AUXVCC3没有外部供电、它只是与 VDSYS 和 DVSYS 连接。 为什么它没有连接外部电源?

    我指的是"TIDR106"原理图。 请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit、

    有关该设计、请参阅下面的用户指南中的表1。  此设计包括 AUXVCC3上的跳线、可移除该跳线、并在需要时施加外部电压。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa517e/slaa517e.pdf

    原理图现在看起来更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我是否需要使用外部电压或仅使用电容来控制 AUXVCC1和 AUXVCC2、这是可以的?

    如表所示、应该有外部电压或 GND 电压。 这对我来说是一个困惑、请您详细说明一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit、

    如果您使用的是 AUXVCCx 功能、那么您应该使用一个外部电压。  如果不使用 AUXVCCx、它应该接地。  该参考设计使用跳线来实现任一功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我真的很困惑。 您提到了 AUXVCCx、但在我的设计中、我共享的是 AUXVCC3只由外部供电、而其余的两个 AUXVCC1和 AUXVCC2用十进位终止。

    它不接地、也不与外部电源配合使用。 我不打算使用辅助电源系统、所以在 AUXVCC1和 AUXVCC2上、它应该与 GND 或只与十倍频连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请更新此信息。 并更新原理图、这是正确的还是需要进行一些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议遵循 SLAA517E 应用报告。  如果未使用 AUX 引脚、则应将其接地。