This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P411YT:CCS v10.1不支持 MSP432P411YT、CCS v10.1不支持 MSP432P411Y

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937645/ccs-msp432p411yt-ccs-v10-1-does-not-support-for-msp432p411yt-and-ccs-v10-1-does-not-provide-full-support-for-msp432p411y

器件型号:MSP432P411YT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 CCS v10.1 (最新版本)。

  • MSP432P401R_classic.h 适用于 MSP432P401R。
  • MSP432P401M_classic.h 适用于 MSP432P401M。
  • 但路径 c:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\arm\include 下未提供 MSP432P411YT_classic.h。


请 尽快为 MSP432P411Y 和 MSP432P411YT 提供支持/网络链接/补丁文件。 或

如果您有为 MSP432P411Y、 MSP432P411YT 添加支持的补丁、请尽快提供。

此外、在 CCS v10.1中、 MSP432P411YT 不支持。

谢谢、

此致、

Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    MSP432P411Y 受 CCS 10.1支持。 我在 您提到的目录中看到一个 msp432p411y.h 文件。  

    但是、我不确定411YT 有何差异。 我将把这个主题移至器件论坛、MSP 专家可以在其中给出最佳答案。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    但在 MSP432 DriverLib 3_21_00_05中、特别是在 Flash.c 中、最大扇区定义一直到 FLASH_SECTOR31。

    MSP432P411YT 具有1MB 闪存。 它每个内存组有128个扇区。 根据 Flash.h 在 MSP432 DriverLib 3.21.00.05中、只有闪存扇区在扇区31之前才被定义。 下一个部门如何?

    请尽快提供支持 MSP432P411YT 的最新 DriverLib。

    谢谢、

    此致、

    Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nilesh

    我正在与专家核实并在稍后回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我还下载了 Simplelink SDK。  我在其中找到了一个最新的 driverLIB、但它仍然不支持"MSP432P411YT"。 在 CCSv10.1中也找不到 MSP432P411YT_classic.h (与 MSP432P401R_classic.h 类似)。

    谢谢、

    此致、

    Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    感谢您的耐心等待。

    MSP432P411的闪存 DriverLib 文件应为 Flash_A.c/h 我注意到这个文件也没有超过31的扇区的定义;然而、函数的实现是不同的、所以它实际上并不是在使用这些定义。

    遗憾的是、我们没有_classic.h 文件、因为我们已将所有代码移动到 CMSIS 样式格式。 您是否需要这些文件来迁移某些代码?

    本主题讨论类似的主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/713956