This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 除了与电机驱动相关的 C2000之外、是否有人支持 MSP430微控制器的 socd 方法? 如果 MSP430微控制器有任何支持、我们需要购买大量产品。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940048/except-for-c2000-related-to-motor-driving-does-anyone-support-the-foc-method-from-msp430-microcontrollers-if-there-is-any-support-from-msp430-microcontrollers-we-want-to-buy-a-large-number

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

除了与电机驱动相关的 C2000之外、是否有人支持 MSP430微控制器的 socd 方法?

如果 MSP430微控制器有任何支持、我们需要购买大量产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seren、

    我们目前不支持带 MSP430的 FOC。 通过 MotorWARE 或 MotorControl SDK 库提供 InstaSPIN-FOC 支持的最佳代码示例是德州仪器(TI)提供的最佳 FOC 支持代码示例。 概括性地说、为了运行 FOC、您通常需要以下外设:

    - 6个 PWM (用于切换每个 MOSFET)

    - 7个 ADC (3个电流、3相电压、1个总线电压)

    - 2个 GPIO (一个用于启用电机驱动器、一个用于确定是否通过驱动器的"FAULT"引脚发生故障)

    - 4个 SPI 引脚(如果电机驱动器使用 SPI、则为可选)