This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:ADC 输入限制与放大器;EOS 损坏

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/940015/msp430fr5969-sp-adc-input-limit-eos-damage

器件型号:MSP430FR5969-SP

大家好、团队、

我的客户在其设计中使用 MSP430FR5969-SP。  他们担心、如果使用 MSP430内置的2.5V 基准(作为模拟基准)、并且模拟信号高于该基准(但仍低于 MSP430工作电压(3.3V)、是否会损坏器件?  

ADC 输入振幅上升至3.05V 的示例

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Errol、

    请参阅数据表中的表4-22。  ADC 上允许的输入电压范围高达 AVCC、但请注意、除非在基准电压范围内、否则转换结果将不可靠。