This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:错误:无法设定器件 VCC

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TCA9555, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937683/msp-exp430g2et-error-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:IO-EXPANDER-EVM、 MSP430G2553、 TCA9555、 UNIFLASH

我有 MSP430G2553和 IO-Expander EVM。 当我执行 IO-Expander Flash.bat 时、我在 cmd 窗口中得到以下内容:  

将 IO_Expander.txt 编程到 MSP430G2553。
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP430 Flasher v1.3.0 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*找到 USB FET @ COM5。
*正在初始化 TIUSB 端口上的接口...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...完成
*读取硬件版本...完成
*将 VCC 设置为3000mV ...
出口#:44
#错误:无法设置设备 Vcc
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(找不到设备(或不支持设备))
***********************************************************************************************。
*
按任意键继续。 。 。

----------------------------------------

MSP430执行 OOBE 演示(用户指南文档中记录的 LED 和温度)时没有问题。 此控制器 M430G2553是比 TI slvua59a 2014年7月第5页所示版本更新的版本。 之前 MSP430上的 UART 跳线与我拥有的跳线不同。

您能否提供有关解决此问题的指导。 我计划在 EVM 正常工作后评估 TCA9555扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我建议您使用我们的 Uniflash 工具对我们的微控制器进行编程:

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此工具已更新、以满足我们的新产品需求。  请告诉我、使用此工具刷写电路板是否有任何问题。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 UniFlash 版本6.1.0.2829  

    当使用 UniFlash 加载文件 IO_Expander.txt 时。 在 UniFlash 中、我选择:
    TI MSP430 USB1>MSP430G2553
    我选择镜像文件:IO_Expander.txt 这个文件位于文件夹 MSP430闪存中并且是在 slvc564a.zip 中接收到的文件  
    操作:选择 Uniflash 中的验证映像

    获取此错误:

    2020年9月5日、上午11:08:35 ][错误] MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC006处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

    --

    如果您告诉我为什么会发生原始错误、那将会有所帮助。 其次、扩展器软件已经过 IO_EXPANDERTM EVM 产品中我收到的 MSP 控制器版本的验证。 我希望您能在这个问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我不知道使用 Uniflash 实用程序测试哪些映像。 此工具已更新、我们的新器件将继续提供支持。 在验证映像之前,您需要将映像加载到设备上。 在尝试验证之前、您能否确认是否能够将映像加载到设备中?   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    根据您的原始消息、MSP Flasher 实用程序似乎无法识别器件。  Uniflash 实用程序应该能够扫描并识别器件是否正确插入插槽。  较旧版本的 G2 Launchpad (我在这里有)附带 G2452和 G2553微控制器。 您能否确认电路板上的芯片是 G2553而不是 G2452?   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 的工作方式是报告我要更新到 MSP。 更新完成后、Uniflash 检测到 COM 端口和 MSP430G2553。 我使用 Uniflash 加载 IO_Expander.txt 映像文件、加载文件时没有错误。 因此,我将认为这一请求已结束,感谢你的帮助。

    我仍然对控制端口的扩展器 EVM GUI 软件有疑问、因为该软件无法正常工作、但我将在进一步了解后提交另一个请求。