This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:基准电压问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/939218/msp430fg6626-reference-voltage-questions

器件型号:MSP430FG6626

您好!


关于 MSP430FG6626的使用、我有一些问题。

 

  1. 数据表第1.1节提到高达32MHz 的 XT2晶振。 器件仅为20MHz 时钟。 XT2和系统时钟有何区别?

 

  1. 是否有办法从外部访问系统其余部分的1.5V、2.0V 或2.5V 基准? 还是唯一的基准可访问1.16V VREFBG?

 

  1. CTSD16是否可以脱离1.16V 基准运行? 如果是这样、客户就可以为 ADC 和外部偏置电路使用相同的基准。

 

  1. 如果选择了2.5V 基准并且使用了增益1、则单端输入的 FSR 为5.0V。 即使 MSP430的电源为3.3V、也是正确的吗? 是否有允许这样做的内部分压器?

 

  1. DAC 是否始终获得为 ADC 选择的相同基准(1.5V、2.0V、2.5V)? 还是仍然可以使用1.16V BG 基准?

 

  1. 基准容差是否随3.3V 电源而变化? 该数据表的典型特性全部由3.0V 电源供电。

 

 

谢谢!
簧片

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1 (a)很简单。 时钟系统允许您选择时钟源(SELM)并可选择将其分频(DIVM)以提供 CPU 时钟。 (MCLK)

    至于 FSR 问题、我怀疑5V 的值用于-2.5V 至+2.5V 的差分输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    [报价用户="ReedKacz">是否有办法从外部访问系统其余部分的1.5V、2.0V 或2.5V 基准? 或者唯一的基准是否可访问1.16V VREFBG?[/QUERP]

    表26-1. 用户指南()中不同器件的基准电压生成说明当 REFOUT = 1时、在没有 CTSD16的器件上、VREF 在内部和外部连续可用。 如数据表图1-1所示、MSP430FG6626具有 CTSD16。 因此、VREF (1.5V、2.0V、2.5V)仅在内部可用。

    [引用 user="ReedKacz"]CTSD16是否可以脱离1.16V 基准? 如果是、这将允许客户为 ADC 和外部偏置电路使用相同的基准。

    表30-1. 电压基准信号选择要求显示了使用1.16V VREFBG 的配置设置。

    [引用 user="ReedKacz">如果选择了2.5V 基准电压并使用了增益1、则单端输入的 FSR 为5.0V。 即使 MSP430的电源为3.3V、也是正确的吗? 是否有允许这样做的内部分频器?[/quot]

    请参阅 表5-32。 CTSD16、数据表的输入范围。 "绝对输入电压范围"限制为 Vcc。 因此、当 VREF=2.5且增益=1时、2*VREF 不适用。  

    [报价用户="ReedKacz"> DAC 是否始终获得与 ADC 选择的基准电压(1.5V、2.0V、2.5V)相同的基准电压? 或者、这是否仍然可以使用1.16V BG 参考?[/QUERP]

    DAC 可以使用1.16V VREFBG。 请参阅第26.2.3.6节 DAC12_A 和 表31-2。 对于 具有用户指南中 CTSD16模块的器件、DAC12SREFx ={2、3}对于此配置设置的信号选择要求。

    [引用 user="ReedKacz">参考容差是否随3.3V 电源变化? 数据表的典型特性全部采用3.0V 电源。[/quot]

    我 对表5-36的读数。 REF 和 REFBG、数据表的内置基准是这些容差应在建议的电源电压范围内。 "在推荐的电源电压范围和自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)"

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    谢谢、您的回答非常有帮助。 深入了解这一点后、我的客户认为最好的选择是使用外部1.25V 基准。  

    您能否确认单端输入的 FSR+= 2*VREF = 2.5V? (增益=1)

     这似乎是表5-32所示。 CTSD16、数据表的输入范围显示了、但似乎奇怪的是输入可以达到基准的2倍。

    此致、

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    我认为客户也应该注意该表的脚注:"如果 VR 由外部提供、则模拟输入范围不应超过 VFSR+或 VFSR-的80%;即 VID = 0.8 VFSR-至0.8 VFSR+。" 因此、对于外部 VREF = 1.25V 且增益= 1、输入范围不应超过-1V 至+1V。  

    同样、对于单端输入、为满足性能规格、当 VREF = 1.25V 且增益= 1时、建议的输入范围为+0.25V 至2.25V。

    Srinivas