This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3961 3.3V 输出错误

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938077/lp3961-3-3v-output-wrong

主题中讨论的其他器件:LP3961

你好
我使用 LP3961 LDO 将锂聚合物电池的电压调节到所需的3.3V。

问题是:
如果我按照数据表中所示连接所有器件、我将获得3.6V 的输出电压。

如果我将超过10k 欧姆的误差输入连接到输出电压(如数据表中所示)、我会得到这个3.6V

如果我通过10kohm 将误差输入连接到 Vin、我将得到3.1-3.4V。

无法调整信号、我还使用了具有相应 ESR 值的合适电容器。

此错误是否已知? 或者有人有什么想法

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

数据表: www.ti.com/.../snvs056j.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 可能损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否有可以分享的原理图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常简单、我使用上拉电阻器和钽电容器连接了 LDO、与数据表中的情况完全相同。 然而、输出电压是错误的。 TI 支持人员告诉我,3691无法提供固定的输出电压,但数据表中却显示了这一点,不是吗? 对于非线性 LDO,您需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这不是您应该看到的问题。 数据表显示、在100k 至1M 范围内使用了上拉电阻器、但您使用的是10k。 您是否尝试过正确范围内的电阻器?

    [引用 user="tom hofacker "] TI 支持人员告诉我,3691无法提供固定的输出电压,但数据表中却显示了这一点,不是吗?

    LP3961是一款仅固定输出器件。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里找到了相关信息?

    我的数据表 sais 10k。

    帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在错误说明中:

    数据表中似乎存在自相矛盾的信息。 请尝试使用100k 至1M 范围内的上拉电阻器、并让我知道这是否解决了问题。 输出的精度为+/-1.5%、因此输出电压不应超过3.3495V。  

    此致、

    Nick