工具/软件:TI C/C++编译器
使用 MSP430-GCC 9.2.0.0编译
标志:
CFLAGS =-mmcu=$(MCU)-std=gnu11 -g -OS -fno-IPA-ICF 函数\
-wound-wunused_ffunion-sections -fdata-sections -f省 略-frame-pointer -fwrapv -MMD
源代码决定是发送另一个数据包还是停止。
__attribute (((中断)) void xmit_char_3 (void) { UCA0TXBUF_L = UART_txbuf.buf.buf[3]; if (UART_TX_msg_sent!= UART_TX_msg_PENDING) IRQ_UART_TX = UART_TX_NEXT; 否则 IRQ_UART_TX = RETI; }
生成的汇编器。 请注意、带粗体跳转的目标只是 RETI。
在这种情况下、编译器应简单地发出 RETI、从而节省该处理程序2个时钟周期。
0xe7fe:0x42d2 mov.b &0x2569、&0x050e 6.
0xe800:0x2569
0xe802:0x050e
0xe804:0x9292 CMP.w &0x2564、&0x2562 6.
0xe806:0x2564
0xe808:0x2562
0xe80a:0x2404 jeq 0xe814 (偏移量:8) 2.
0xe80c:0x4292 mov.w &0x2002、&0x27d6 6.
0xe80e:0x2002
0xe810:0x27d6
0xe812:0x1300 eti 5.
0xe814:0x40b2 mov.w #0xx288、&0x27d6 5.
0xe816:0xx288
0xe818:0x27d6
0xe81a:0x3ffb JMP 0xe812 (偏移:-10) 2.