This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6659:TFT 显示屏

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938331/ccs-msp430f6659-tft-display

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以将 TFT 显示屏与 msp430f6659连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以看到下面使用 TFT LCD 的 TI 参考设计示例。  此示例使用 MSP430F5529、但可以移植到 F6659。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-3DGRAPHICS-QVGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    感谢 您的回复...

    是的,就是这样,图形控制器芯片有很多直接支持的函数和文件。

    这些库可用于所有图形控制器?

    如果我们要创建该函数和头文件、它们是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、我们不会为所有可用的图形控制器创建库、但下面确实提供了 SPI、I2C、UART 的示例代码、这些代码通常由控制器使用、您可以将其用作构建代码的基础。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAR.wQ0aL54vvIq5LGwCyw__IOGqZri__LATEST&search=F6659