This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMP117EVM:找不到 USB FET 错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TMP117EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938868/ccs-tmp117evm-no-usb-fet-found-error

器件型号:TMP117EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 MSP430F5529 Launchpad 和 TMP117EVM 作为目标 MCU 来调试项目、但我不断收到错误消息:

初始化仿真器时出错:
未找到 USB FET

我已经尝试进入 Project > Properties、将连接从 USB1更改为 USB2、并改回 USB1、但仍然得到相同的错误。 我在 Windows 10上运行 CCS v10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    如果您转到器件管理器、您是否会看到调试接口和应用 UART、如下图所示?  如果未安装或出现错误,则可能需要卸载并重新安装驱动程序(独立驱动程序: https://www.ti.com/tool/MSPDS)。  此外、launchpad 上的跳线设置是什么?