This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 在3.0V 时未导通

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938744/msp430f5438a-msp430f5438a-not-turning-on-at-3-0v

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我们使用 MSP430F5438A、目前 Vdd 为3.3V

由于我们计划降低功耗、我们尝试使用3.0V 进行测试、但器件未闪烁、也无法使用当前代码。

可能是什么问题、电路或代码中是否有任何更改。

请建议

谢谢  

-Koti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koti、

    首先、查看数据表表表表5.3中的注释1和注释2。  接下来、检查图5-1、确保您的系统频率和 PMMCOREVx 配置正确。  如果它在3.3V 下工作、我希望它也在3V 下工作。 您的原理图中是否可能有其他东西会在3V 时导致问题?  您是否能够共享原理图?