This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:Msp430g2et

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F133, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938146/msp430g2553-msp430g2et

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430F133UNIFLASH

你好。。。。

我有 msp430g2et launchpad。 它具有 SPI-BI 连接器以加载程序....

但我想通过 JTAG 将程序加载到其他 msp430f133 IC。

在 msp430g2et 中有一个 J100端口,它有 JTAG points...ca,我们使用它将程序转储到 msp430f133 ic… ??

实际上我尝试了它…但它不起作用…我们能做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看文档:

    该端口用于调试 F5528而不是 G2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    在这里、我使用了与 J100相同的端口、使用 CCS 开发工具将程序转储到 msp430f133 IC、但它不起作用。

    我是否需要 使用 CCS uniflash???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题如上图所示、我们是否可以使用 MSP430G2ET Launchpad 通过 JTAG 作为 MSP430F133的调试器...??

    如果可能、我需要遵循什么程序???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以! 请查看我发布的文档、其中包含了它们的原理图。

    J100用于调试 F5528。 不用于 F5528调试其他 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。 谢谢你