This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994 I/O 和#39;s 状态

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938773/msp430fr5994-msp430fr5994-i-o-s-state

器件型号:MSP430FR5994

你(们)好  

在未烧坏的设备上、端口品脱的状态是什么

我想知道 Px.x 是否将驱动"1"、"0"、"High-z"

谢谢

奥伦