This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:3x DACTM

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/938428/msp430fr2310-3x-dac

器件型号:MSP430FR2310

团队、

我们正在寻找具有3通道 DAC、ADC (3通道或更多通道)和集成运算放大器(可选)的低成本 MCU。

在某些型号中、Timer_B 的输出可用作1x DAC、然后在某些型号(eCOMP0、eCOMP1)中有集成的6位 DAC、但是否有一个器件总共具有3个 DAC 输出(通道、每个通道上的信号不同)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以,FR2353或 FR2355 μ A、它们有四个 DAC。