This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:MSP-EXP432E401Y:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937317/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TPS2052B

您好!

我目前正在使用 MSP-EXP432E401Y、默认电源选择。 这意味着我正在使用调试供电。 现在、我想通过 5V 电源从外部施加电源。 除了  5V 之外、它是否还需要3.3V 的外部电压? 如果您有任何与 外部电源设计相关的建议、请分享。 另一件事是、如果我在调试端口上保留电源选项、而不是在我 想 驱动电路中的 MOSFET 栅极的情况下保留电源选项、那么可以通过该电源选择吗?  这意味着、如果我通过 光耦隔离端口引脚并使用 电路板5V 连接光耦另一侧的 MOSFET、那么它是否能够顺利工作? 在我的应用中、我需要运行8个 MOSFET、因此 请相应地回复。  

谢谢、

高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高斯希克

    根据 SimpleLinkTm以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPadTm开发套件用户指南(修订版 B)

    只需要4.75VDCto 5.25VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Xiaodong、

    请查看数据表的以下图片。 这表示 JP1是否位于左侧或中间位置、而不是从外部向电路板提供3.3V 电压。 我无法理解这句话,请您详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高斯希克

    如果 JP1位于侧或中间位置、分别选择 BoosterPack 接头或 USB OTG 连接器、则从外部为电路板提供3.3V 电压、并移除 J101上的3V3跳线。

    侧位置用于 BoosterPack 插件模块电源;该位置还会将两个 USB 电压与电路板的初级5V 输入断开。 在左侧位置、TPS2052B 不会限制电流、因此应格外小心。

    根据上述说明、如果 JP1在左侧、我认为需要外部3.3V 电源。

    谢谢!