请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 大家好、
首先、感谢您在论坛中的支持。 这在过去的几天里非常有用。
我收到了一个用于 MSP430的新开发板、MSP-EX430G2ET 使用 MSP430G2553芯片。
当我习惯使用电路板时、遵循一些示例、我从 Resource Explorer 中偶然发现了这个:msp430g2xx3_P1_02.c、在说明中显示:"P1.3上的高/低转换将触发 P1_ISR、从而切换 P1.0 "、到目前为止我已经得到了。
但是、当我将示例置于测试中时、ISR 例程只会被调用一次(LED 仅切换一次)、即使我按 P1.3按钮多次、它也仅在第一次运行。
你们能帮我弄清楚发生了什么吗?
注意:我对电路板所做的唯一修改是更改晶振选择电阻器、以允许 ACLK 使用32KHz 晶振。
此致、