This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:针对512个点修改 BOOSTXL-AUDIO SHARPLCD FFT

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937521/ccs-msp430fr5994-modify-boostxl-audio-sharplcd-fft-for-512-points

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

我想处理音频、因此我 将使用 BOOSTXL-AUDIO_430BOOST-SHARPLCD_FFT_FIR_LEA_MSP430FR5994示例作为起点。 所有内容都可以与原始代码一起使用。 我将需要更多的点、即512或1024。 我尝试修改了512个点的代码、但它不适用于 LEA。 在本测试中、我将向系统馈送一个2.2kHz 正弦信号。 如果没有 LEA、它就可以工作、使用 LEA、我得到2个峰值、预期峰值为2.2k、但我得到第二个峰值为1.8k。 第二个峰值始终为4K 减去输入频率。

对于512点测试、水平面被压缩、因此所有4个测试看起来应该一样。 左侧的两张图片是 LEA、右侧的两张图片没有。  

您可以通过搜索 vector_size_256找到我所做的更改。

我使用的是 CCS 9.3。 几天前我就下载了示例代码。

我使用的是 BoostXL-Audio 和 Sharp 128 x 128 LCD。  

FFT.h

/*-版权所有-、BSD
*版权所有(c) 2016、德州仪器(TI)公司
*保留所有权利。
*
*
只要
符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
*
***二进制形式的再发行必须在

*随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
*
***未经

事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
*
*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
*、

不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
*贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
*模范、 或相应的损害(包括但不限于
*采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
*或业务中断)、但出于任何责任理论
、*无论是在合同中、严格责任还是由于
使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
*--/版权--*//*********

//! TI 在 MSP430FR5994上使用 LEA 设计信号处理
//!
//! William Goh
先生/! 德州仪器公司
//! 2016年4月
//*********

#ifndef FFT_H
#define FFT_H

//#define vector_size_256 //注释掉512


#ifdef vector_size_256
#define vector_size 256
#define Twiddle 表 MSP_cmplx_Twiddle 表_256_Q15
#else
#define vector_size 512
#define Twiddle 表 MSP_cmplx_twiddle_table_512_Q15
#endif


//#define log2_size 8. //未使用
//#define SQRT_SIZE 16. //未使用
//#define SCALE_FACTOR 0x00026000 //未使用

extern void initFft (void);
extern void shutdownActivity (void);
extern void runFftWithoutLea (void);
extern void runFWithLea (void);
extern void testFft (void);

#endif /* FFT_H */

FFT.c

/*-版权所有-、BSD
*版权所有(c) 2016、德州仪器(TI)公司
*保留所有权利。
*
*
只要
符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
*
***二进制形式的再发行必须在

*随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
*
***未经

事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
*
*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
*、

不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
*贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
*模范、 或相应的损害(包括但不限于
*采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
*或业务中断)、但出于任何责任理论
、*无论是在合同中、严格责任还是由于
使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
*--/版权--*//*********

//! TI 在 MSP430FR5994上使用 LEA 设计信号处理
//!
//! William Goh、L Reynoso
//! 德州仪器公司
//! 2019年8月
//*********

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include "DSPLib.h"
#include "FFT.h"
#include "FFT_430/h"
#include "benchmark.h"
#include "audio_collect.h"
#include
"application.h"
#ifdef _ SHARP96x96_
#include "Sharp96x96.h"#include "sharpx96_enrand_digure_lcd"
(#128_lcd_recture_lcd_recture_128



);#def_rectangle_arpx128_rularpx128/e_rularf = 128_r_ar_rularpx128/en_r_r_rularf = 128/en_r_ar_r_rand_digure_en_r_r_r

const Graphics_Rectangle clearSpaceTopText ={0、0、LCD_Vertical _MAX、7};
const Graphics_Rectangle clearSpaceText ={10、LCD_Vertical _MAX-11、65、LCD_Vertical _MAX};

#if defined (__IAR_systems_ICC__)
//用户应用程序可以使用的实数 FFT 值
__int_vector ={0_int_int_vector =}

//在计算
__persistent Int16_t FBuff[vector_size * 2]={0}之后包含实值和虚值的 FFT 缓冲区;

//由 FFT 算法处理
的原始数据缓冲区__persistent Int16_t voical_data[vector_size * 2]={0};
#elif defined (__TI_Compiler_version__)
//用户应用程序可以使用的实数 FFT 值
#pragma PERSISTENT (FFT_DATA)
int16_t FFT_DATA[vector_size]={0};

//在计算
#pragma PERSISTENT (FFFF)
int16_t REF_SIZE ={0*}之后包含实值和虚值的 FFT 缓冲区

//由 FFT 算法#pragma
PERSISTENT (VOICE_DATA)
Int16_t VOICY_DATA[VECTOR _SIZE * 2]={0};
#endif

#ifdef Vector_SIZE const
int bit_rev_index[]=
{0x00、0x80、0x40、0xC0、0x20、 0xA0、0x60、0xE0、0x10、0x90、 0x50、
0xD0、0x30、0xB0、0x70、 0xF0、0x08、0x88、0x48、
0xC8、 0x28、0xA8、
0x68、0xE8、0x18、 0x98、0x58、0xD8、0x38、0xB8、
0x78、0xf8、0x04、
0x84、0x44、 0xc4、0x24、0xA4、0x64、0xE4、 0x14、
0x94、0x54、0xD4、
0x34、 0xB4、0x74、0xF4、0x0C、0x8C、 0x4C、0xCC、
0x2C、0xAC、0x6C、
0xEC、0x1C、0x9C、0x5C、0xDC、 0x3C、0xBC、0x7C、
0xFC、0x02、 0x82、
0x42、0xC2、0x22、0xA2、 0x62、0xE2、0x12、0x92、
0x52、 0xD2、0x32、
0xB2、0x72、0xF2、 0x0A、0x8A、0x4A、0xCA、0x2A、
0xAA、0x6A、0xEA、
0x1A、0x9A、 0x5A、0xDA、0x3A、0xBA、0x7A、 0xFA、
0x06、0x86、0x46、
0xC6、 0x26、0xA6、0x66、0xE6、0x16、 0x96、0x56、
0xD6、0x36、0xB6、
0x76、0xF6、0x0E、0x8E、0x4E、 0xCE、0x2E、0xAE、
0x6E、0xEE、 0x1E、
0x9E、0x5E、0xDE、0x3E、 0xBE、0x7E、0xFE、0x01、
0x81、 0x41、0xC1、
0x21、0xA1、0x61、 0xE1、0x11、0x91、0x51、0xD1、
0x31、0xB1、0x71、
0xF1、0x09、 0x89、0x49、0xC9、0x29、0xA9、 0x69、
0xE9、0x19、0x99、
0x59、 0xD9、0x39、0xB9、0x79、0xF9、 0x05、0x85、
0x45、0xC5、0x25、
0xA5、0x65、0xE5、0x15、0x95、 0x55、0xD5、0x35、
0xB5、0x75、 0xf5、
0x0D、0x8D、0x4D、0xCD、 0x2D、0xAD、0x6D、0xED、
0x1D、 0x9D、0x5D、
0xDD、0x3D、0xBD、 0x7D、0xFD、0x03、0x83、0x43、
0xC3、0x23、0xA3、
0x63、0xE3、 0x13、0x93、0x53、0xD3、0x33、 0xB3、
0x73、0xF3、0x0B、
0x8B、 0x4B、0xCB、0x2B、0xAB、0x6B、 0xEB、0x1B、
0x9B、0x5B、0xDB、
0x3B、0xBB、0x7B、0xFB、0x07、 0x87、0x47、0xC7、
0x27、0xA7、 0x67、
0xE7、0x17、0x97、0x57、 0xD7、0x37、0xB7、0x77、
0xF7、 0x0F、0x8F、
0x4F、0xCF、0x2F、 0xAF、0x6f、0xEF、0x1F、0x9F、
0x5F、0xDF、0x3F、
0xBF、0x7F、 0xFF};
#else
const int bit_rev_index[]=
{0x0、0x100、0x80、0x180、0x40、 0x140、0xC0、0x1C0、
0x20、0x120、 0xA0、0x1A0、0x60、0x160、0xE0、 0x1E0、
0x10、0x110、0x90、0x190、 0x50、0x150、0xD0、0x1D0、
0x30、 0x130、0xB0、0x1B0、0x70、0x170、 0xF0、0x1F0、
0x8、0x108、0x88、 0x188、0x48、0x148、0xC8、0x1C8、
0x28、0x128、0xA8、0x1A8、0x68、 0x168、0xE8、0x1E8、
0x18、0x118、 0x98、0x198、0x58、0x158、0xD8、 0x1D8、
0x38、0x138、0xB8、0x1B8、 0x78、0x178、0xf8、0x1F8、
0x4、 0x104、0x84、0x184、0x44、0x144、 0xc4、0x1C4、
0x24、0x124、0xA4、 0x1A4、0x64、0x164、0xE4、0x1E4、
0x14、0x114、0x94、0x194、0x54、 0x154、0xD4、0x1D4、
0x34、0x134、 0xB4、0x1B4、0x74、0x174、0xF4、 0x1F4、
0xC、0x10C、0x8C、0x18C、 0x4C、0x14C、0xCC、0x1CC、
0x2C、 0x12C、0xAC、0x1AC、0x6C、0x16C、 0xEC、0x1EC、
0x1C、0x11C、0x9C、 0x19C、0x5C、0x15C、0xDC、0x1DC、
0x3C、0x13C、0xBC、0x1BC、0x7C、 0x17C、0xFC、0x1FC、
0x2、0x102、 0x82、0x182、0x42、0x142、0xC2、 0x1C2、
0x22、0x122、0xA2、0x1A2、 0x62、0x162、0xE2、0x1E2、
0x12、 0x112、0x92、0x192、0x52、0x152、 0xD2、0x1D2、
0x32、0x132、0xB2、 0x1B2、0x72、0x172、0xF2、0x1F2、
0xA、0x10A、0x8A、0x18A、0x4A、 0x14A、0xCA、0x1CA、
0x2A、0x12A、 0xAA、0x1AA、0x6A、0x16A、0xEA、 0x1EA、
0x1A、0x11A、0x9A、0x19A、 0x5A、0x15A、0xDA、0x1DA、
0x3A、 0x13A、0xBA、0x1BA、0x7A、0x17A、 0xFA、0x1FA、
0x6、0x106、0x86、 0x186、0x46、0x146、0xC6、0x1C6、
0x26、0x126、0xA6、0x1A6、0x66、 0x166、0xE6、0x1E6、
0x16、0x116、 0x96、0x196、0x56、0x156、0xD6、 0x1D6、
0x36、0x136、0xB6、0x1B6、 0x76、0x176、0xF6、0x1F6、
0xE、 0x10E、0x8E、0x18E、0x4E、0x14E、 0xCE、0x1CE、
0x2E、0x12E、0xAE、 0x1AE、0x6E、0x16E、0xEE、0x1EE、
0x1E、0x11E、0x9E、0x19E、0x5E、 0x15E、0xDE、0x1DE、
0x3E、0x13E、 0xBE、0x1BE、0x7E、0x17E、0xFE、 0x1FE、
0x1、0x101、0x81、0x181、 0x41、0x141、0xC1、0x1C1、
0x21、 0x121、0xA1、0x1A1、0x61、0x161、 0xE1、0x1E1、
0x11、0x111、0x91、 0x191、0x51、0x151、0xD1、0x1D1、
0x31、0x131、0xB1、0x1B1、0x71、 0x171、0xF1、0x1F1、
0x9、0x109、 0x89、0x189、0x49、0x149、0xC9、 0x1C9、
0x29、0x129、0xA9、0x1A9、 0x69、0x169、0xE9、0x1E9、
0x19、 0x119、0x99、0x199、0x59、0x159、 0xD9、0x1D9、
0x39、0x139、0xB9、 0x1B9、0x79、0x179、0xF9、0x1F9、
0x5、0x105、0x85、0x185、0x45、 0x145、0xC5、0x1C5、
0x25、0x125、 0xA5、0x1A5、0x65、0x165、0xE5、 0x1E5、
0x15、0x115、0x95、0x195、 0x55、0x155、0xD5、0x1D5、
0x35、 0x135、0xB5、0x1B5、0x75、0x175、 0xf5、0x1F5、
0xD、0x10D、0x8D、 0x18D、0x4D、0x14D、0xCD、0x1CD、
0x2D、0x12D、0xAD、0x1AD、0x6D、 0x16D、0xED、0x1ED、
0x1D、0x11D、 0x9D、0x19D、0x5D、0x15D、0xDD、 0x1DD、
0x3D、0x13D、0xBD、0x1BD、 0x7D、0x17D、0xFD、0x1FD、
0x3、 0x103、0x83、0x183、0x43、0x143、 0xC3、0x1C3、
0x23、0x123、0xA3、 0x1A3、0x63、0x163、0xE3、0x1E3、
0x13、0x113、0x93、0x193、0x53、 0x153、0xD3、0x1D3、
0x33、0x133、 0xB3、0x1B3、0x73、0x173、0xF3、 0x1F3、
0xB、0x10B、0x8B、0x18B、 0x4B、0x14B、0xCB、0x1CB、
0x2B、 0x12B、0xAB、0x1AB、0x6B、0x16B、 0xEB、0x1EB、
0x1B、0x11B、0x9B、 0x19B、0x5B、0x15B、0xDB、0x1DB、
0x3B、0x13B、0xBB、0x1BB、0x7B、 0x17B、0xFB、0x1FB、
0x7、0x107、 0x87、0x187、0x47、0x147、0xC7、 0x1C7、
0x27、0x127、0xA7、0x1A7、 0x67、0x167、0xE7、0x1E7、
0x17、 0x117、0x97、0x197、0x57、0x157、 0xD7、0x1D7、
0x37、0x137、0xB7、 0x1B7、0x77、0x177、0xF7、0x1F7、
0xF、0x10F、0x8F、0x18F、0x4F、 0x14F、0xCF、0x1CF、
0x2F、0x12F、 0xAF、0x1AF、0x6f、0x16F、0xEF、 0x1EF、
0x1F、0x11F、0x9F、0x19F、 0x5F、0x15F、0xDF、0x1DF、
0x3F、 0x13F、0xBF、0x1BF、0x7F、0x17F、 0xFF、0x1FF};
#endif

uint16_t i、index;
int16_t imag、 实数、实数_abs、imag_abs、mag、max、 min;
int16_t scale;

MSP_cmplx_FFT_Q15_params sqfftParams;

static uint8_t refreshDisp = 0;
static int8_t str[20];

void initFft (void)
{
resetBenchmark();

//为最低功耗配置禁用音频回放
Audio_stopPlayback (&gPlaybackConfig);

//初始化 FFT 参数
cinfrftParams.length = vector_size;
sqinfftParams.bitReverse = 1;
// fqftParams.TwidleTable = MSP_cmplx_twiddle_table_256_Q15;
sbidfftParams.TwiddletTable = Twiddle_table;

//初始化麦克风以进行录制
gAudioConfig.audioBuffer1 =(int16_t *) adcBuffer0;
gAudioConfig.audioBuffer2 =(int16_t *) adcBuffer1;
gAudioConfig.buffersize = vector_size;
gAudioConfig.sample.Rate = FFT_SAMPLING_FREQUENCY;
gAudioConfig.twosComplement= true;
AUDIO_setupCollect (&gAudioConfig);

//通过启用计时器开始录制
Audio_startCollect (&gAudioConfig);
}

/******** //**
*@brief 运行 FFT。 执行 FFT 并将其放入 FFT_DATA 缓冲器中。
*
*@param none
*
*@return none
/void

runFftWithoutLea (void)
{
int16_t * currentAdcBuffer;

//初始化刷新显示的次数
refreshDisp = 2;

//首先清除屏幕
graphics_clearDisplay (&g_sContext);

//绘制基本结构
GrStringDraw (&g_sContext、"0"、
AUTO_STRING_LENGTH、1、LCD_Vertical _MAX-10、
Transparent_text);
GrStringDraw (&g_sContext、"FS 2"、
AUTO_STRING_LENGTH、70、LCD_Vertical _MAX-10、
Transparent_text);
GrLineDrawH (&g_sContext、0、LCD_Vertical _MAX、LCD_Vertical _MAX-12);

//画标题一次
graphics_drawstring (&g_sContext、"FFT w/o LEA"、
AUTO_STRING_LENGTH、0、0、
图形不透明文本);

//将缓冲器刷新到 LCD
graphics_flushBuffer (&g_sContext);

keepAppRunning = true;

while (keepAppRunning)
{
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);

//将记录的 ADC 数据复制到 LEA RAM 缓冲器以进行 FFT 处理
currentAdcBuffer = Audio_getActiveBuffer (&gAudioConfig);

for (i = 0;i <(vector_size);i++)
{
(((int32_t *) voice_data)[i]= currentAdcBuffer[i];
}

resetBenchmark();
startBenchmark();

//执行 FFT 并存储
FFT_prog ();

stopBenchmark();

//计算正频域的幅度
for (i = 0;i <(vector_size / 2);i++)
{
索引= bit_rev_index[i];
实数= FBuff[2 *索引];
Imag = FBuff[2 *索引+ 1];
if (实数< 0)
{
Real_Abs =~Real + 1;
}
其他
{
Real_Abs = Real;
}
if (imag < 0)
{
Imag_abs =~μ s imag + 1;
}
其他
{
Imag_abs = imag;
}
if (REAL_ABS >= imag_abs)
{
MAX = REAL_ABS;
最小值= imag_abs;
}
其他
{
Max = imag_abs;
最小值= REALL_ABS;
}
MAG =最大值+ 3 *(最小值>> 3);
FFT_DATA[i]= MAG;
}

#ifndef PWR_Benchmark
if (refreshDisp)
{
sprintf ((char *) str、"cyc:%lu"、cycleCounts);
}

//通过绘制框来清除线条
graphics_setForegroundColor (&g_sContext、ClrWhite);
graphics_fillRectangle (&g_sContext、clearSpace);
if (refreshDisp)
{
graphics_fillRectangle (&g_sContext、clearSpaceCyclpleText);
}
graphics_setForegroundColor (&g_sContext、ClrBlack);
if (refreshDisp)
{
graphics_drawstring (&g_sContext、str、
AUTO_STRING_LENGTH、10、LCD_Vertical _MAX-10、
图形不透明文本);
refreshDisc-;
}

//绘制 FFT 幅度,但将其限制为仅96像素屏幕
对于(I = 0;I < LCD_Horize_MAX;I++)
{
//将其限制为仅96像素屏幕
if (i < LCD_Horize_MAX)
{

#ifdef vector_size_256
//设置比例并将其限制为显示的大小
换算=((FFT_DATA[i])>> 6);
#else // 512
//设置比例并将其限制为显示的大小
//由于我们有256个数据点,而且显示宽度只有128个,因此压缩2
换算=((FFT_DATA[I*2]+ FFT_DATA[I*2+1])>> 6);
#endif

//检查是否超出范围。
if (换算< 0)
{
比例= 12;
}
否则、如果(Scale > LCD_Vertical _MAX-24)
{
换算= LCD_Vertical _MAX-25;
}

if (比例!= 0)
{
//仅在缩放 MAG 为0像素时绘制每一行
graphics_drawLineV (&g_sContext、I、LCD_Vertical _MAX-13、LCD_Vertical _MAX- 13 - Scale);
}
}


//刷新此内容以显示
graphics_flushBuffer (&g_sContext);
#endif
}

Audio_stopCollect (&gAudioConfig);
Audio_shutdownCollect (&gAudioConfig);
}

void runFftWithLea (void)
{
MSP_STATUS 状态;
uint16_t i;
int16_t * currentAdcBuffer;

//初始化刷新显示的次数
refreshDisp = 2;

//首先清除屏幕
graphics_clearDisplay (&g_sContext);

//绘制基本结构
GrStringDraw (&g_sContext、"0"、
AUTO_STRING_LENGTH、1、LCD_Vertical _MAX-10、
Transparent_text);
GrStringDraw (&g_sContext、"FS 2"、
AUTO_STRING_LENGTH、70、LCD_Vertical _MAX-10、
Transparent_text);
GrLineDrawH (&g_sContext、0、LCD_Horizontale_MAX、LCD_Vertical _MAX-12);

//画标题一次
GrStringDraw (&g_sContext、"FFT w/LEA"、
AUTO_STRING_LENGTH、0、0、
图形不透明文本);

//将缓冲器刷新到 LCD
graphics_flushBuffer (&g_sContext);

//初始化 LEA 模块
initFft();

keepAppRunning = true;

while (keepAppRunning)
{
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);

//获取要复制的最新缓冲区指针
currentAdcBuffer = Audio_getActiveBuffer (&gAudioConfig);

//将记录的 ADC 数据复制到 LEA RAM 缓冲器以进行 FFT 处理
for (i = 0;i <(vector_size);i++)
{
(((int32_t *) leaMemoryStartAdd.fftDataParam.fftInputOutput)[i]=
currentAdcBuffer[i]& 0x0000FFFF;
}

resetBenchmark();
startBenchmark();

//调用固定缩放 FFT 函数。
状态= MSP_cmplx_FFT_fixed_q15 (&sqFftParams、
leaMemoryStartAdd.fftDataParam.fftInputOutput);

//检查状态标志。
if (status!= MSP_SUCCESS)
{
//错误!
__no_operation();
}

stopBenchmark();

//计算正频域的幅度
for (i = 0;i <(vector_size / 2);i++)
{
Real = leaMemoryStartAdd.fftDataParam.fftInputOutput[2 * i];
Imag = leaMemoryStartAdd.fftDataParam.fftInputOutput[2 * I + 1];
if (实数< 0)
{
Real_Abs =~Real + 1;
}
其他
{
Real_Abs = Real;
}
if (imag < 0)
{
Imag_abs =~μ s imag + 1;
}
其他
{
Imag_abs = imag;
}
if (REAL_ABS >= imag_abs)
{
MAX = REAL_ABS;
最小值= imag_abs;
}
其他
{
Max = imag_abs;
最小值= REALL_ABS;
}
MAG =最大值+ 3 *(最小值>> 3);
FFT_DATA[i]= MAG;
}

#ifndef PWR_Benchmark
//刷新显示
if (refreshDisp)
{
sprintf ((char *) str、"cyc:%lu"、cycleCounts);
}

//通过绘制框来清除线条
graphics_setForegroundColor (&g_sContext、ClrWhite);
if (refreshDisp)
{
graphics_fillRectangle (&g_sContext、clearSpaceCyclpleText);
}
graphics_fillRectangle (&g_sContext、clearSpace);
graphics_setForegroundColor (&g_sContext、ClrBlack);
if (refreshDisp)
{
graphics_drawstring (&g_sContext、str、
AUTO_STRING_LENGTH、10、LCD_Vertical _MAX-10、
图形不透明文本);
refreshDisc-;
}

//绘制 FFT 幅度,但将其限制为仅96像素屏幕
对于(I = 0;I < LCD_Horize_MAX;I++)
{

#ifdef vector_size_256
//设置比例并将其限制为显示的大小
换算=((FFT_DATA[i])>> 6);
#else // 512
//设置比例并将其限制为显示的大小
//由于我们有256个数据点,而且显示宽度只有128个,因此压缩2
换算=((FFT_DATA[I*2]+ FFT_DATA[I*2+1])>> 6);
#endif

//检查是否超出范围。
if (换算< 0)
{
比例= 12;
}
否则、如果(Scale > LCD_Vertical _MAX-24)
{
换算= LCD_Vertical _MAX-25;
}

if (比例!= 0)
{
//仅在缩放 MAG 为0像素时绘制每一行
graphics_drawLineV (&g_sContext、I、LCD_Vertical _MAX-13、LCD_Vertical _MAX-13 - Scale);
}
}

//刷新此内容以显示
graphics_flushBuffer (&g_sContext);
#endif
}
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我已将音频发生器应用程序下载到我的手机、并能够测试256和512矢量大小的项目。 即使矢量大小为256、看起来实际上也存在一些较低频率的谐波。  我想知道问题是否与如何从 LEA 格式化数据有关。  

    我看不到你发布的矢量大小为512的相同工件。  我将看到该较低的谐波与图形减半。 我使用 CCS v8.2构建了我的项目。

    BR、
    Leo

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保这不是硬件问题、我尝试了另一种设置、即使用不同的 FR5994、不同的升压-音频和 Sharp 96 x 96 LCD (因为这就是您所拥有的)。 结果相同。

    杂散峰值的大小几乎与适当峰值的大小相同;我看到的东西与您所经历的不同。

    它始终为4kHz 减去输入频率。 存在一些奇怪的频率折返。 如果没有 LEA、就永远不会发生这种情况。

    您是否使用了示例中包含的确切 DSPLIB? 某些 DSPLibraries 中是否存在错误?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    虽然我们的 DSP 库中可能存在错误、但更可能的情况是应用代码(或工具中)的某个位置存在错误。   您是否尝试过使用 IAR 进行构建?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次很成功、我使用了链接器设置并使其正常工作。 从我所读出的对齐要求中、矢量大小为512 (内存大小为1k)时、默认遵循对齐规则、原稿应起作用。

    您能解释一下为什么这解决了该问题吗?  我现在还可以、但下一个人可能会感到沮丧、并找到另一个 MCU。

    为什么第三个选择不编译?  2K 应该是足够的共享内存。

    谢谢。

    / /*
    指定 LEA 存储器映射 */
    ********* /
    
    #define LEASTACK_SIZE 0x138
    
    MEMORY
    {
    // LEARAM :origin = 0x2C00,length = 0x1000 - LEASTACK_SIZE //原始、在4kHz 时具有杂散尖峰-输入频率(折返问题)
    LEARAM :origin = 0x3000、length = 0xC00 - LEASTACK_SIZE //正常工作,修复折返问题
    // LEARAM :origin = 0x3400、length = 0x800 - LEASTACK_SIZE //无法编译,不适合
    LEASTACK :origin = 0x3C00 - LEASTACK_SIZE,length = LEASTACK_SIZE
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    替换在 application.c 中

    #pragma DATA_SECTION (leaMemoryStartAdd、".leaRAM")  

    使用

    DSPLIB_DATA (leaMemoryStartAdd、MSP_ALIGIN_FFT_Q15 (vector_size * 2))

    这是应用程序代码中的一个错误。

    BR、
    Leo