This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:SPI 至 I2C 桥接器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937775/msp430fr2310-spi-to-i2c-bridge

器件型号:MSP430FR2310

大家好、

我们的客户正在寻找 SPI 转 I2C 桥接器件。 由于似乎 TI 没有这种桥接芯片、我们计划推出 MSP430FR2310。

连接结构为 “外部 CPU-->[SPI/从机:MSP430 :I2C/主设备]--> ROM”

这意味 着 MSP430的 SPI 是“从属”,MSP430的 I2C 是“主”。    

您是否认为客户能够执行此实施? 此实现是否存在任何问题?

 

MSP430FR2310支持 I2C 400kHz,但我不确定此器件是否支持 SPI 的最大串行时钟,您能否详细说明一下? 我的问题是此时缓冲区溢出。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    >>您是否认为客户能够执行此实施?

    我认为该应用适用于 FR2310

    >>此实施是否有任何问题?

    FR2310上没有 DMA。 I2C 速度和 SPI 速度不是瓶颈。  应考虑 CPU 的数据传输。

    >>我不确定此设备是否支持 SPI 的最大串行时钟

    请查看 MSP430FR231x 混合信号微控制器数据表的第33页(修订版 E)

    最大 fucxclk 为~3MHz。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaodong、

    感谢您的澄清!

    此致、Miyazaki