This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:DCC (ACC)和 DSS (ASS)之间存在短路故障问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937770/msp430fr5738-short-failure-issue-between-dcc-acc-and-dss-ass

器件型号:MSP430FR5738

大家好、

 

我们将 MSP430FR5738IYQDT 用作32.7668kHz 振荡器、用于测试我们设计的振荡器。

但 DCC (ACC)和 DSS (ASS)之间 发生了短路故障。           

我们看到了相同的故障3次。

 

下面描述了 MSP430的引脚配置。

-P2.0 (ACLK)          :用于频率测量的外部频率计数器

-PJ.4 (XIN)              :我们的受测振荡器

- PJ.5 (XOUT)          :我们的受测振荡器

- DVCC 和 AVCC  :两者均连接到 PCB 上的 DC3.3V (非分离)

- DVSS 和 AVSS   :两者均连接至 PCB 上的 GND (未分离)

- Vcore                     :通过470nF 电容器连接到 DVSS。

-TEST/RST             :连接至我们的 PC 进行控制

所有其它引脚        :未连接(悬空)

 

我们将使用 DC3.3V 的稳压电源。

 

我们的问题是、

VCC 和 VSS 之间短路故障的根本原因是什么?

2.我们能否确定 MSP430的哪个部分损坏了?

3.如果我们向您发送实际的故障样本,您能否执行故障分析?

   例如、您能否确定 在过压(例如浪涌电压)是由哪个引脚进入的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的发帖!

    如果发生短路故障、请帮助查看 MSP 器件故障排除指南 文档。

    A-B-A 交换测试和检查是否所有未使用的 GPIO 被配置并且不悬空作为第一个自检步骤。