This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P411YT:从何处获取 MSP432P411Y 外设驱动程序库?

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937528/ccs-msp432p411yt-where-to-get-msp432p411y-peripheral-driver-library

器件型号:MSP432P411YT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在寻找 MSP432P411Y 外设驱动程序库。

从何处获取 MSP432P411Y 外设驱动程序库?

请尽快提供支持/网络链接。

谢谢、

此致、

Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP432P411YT 在最新的 CCS10.1中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    您可以 在 CCS 或 dev.ti.com 内的 TI Resource Explorer 中找到适用于更大存储器 MSP432P4111器件的 DriverLib 项目(结构应相同)。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACf3BI6wVGBazj7ZvD6Smw__z-lQYNj__LATEST

    我建议导入这些项目、然后将器   件从 MSP432P4111更改为 MSP432P411Y。  MSP432P411YT 只是 MSP432P411Y 器 件的高温变体、因此 MSP432P411Y 可以正常工作。

    此致、

    James