This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:实现比较 TB1时出现问题

Guru**** 2971540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2311, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937598/msp430fr2311-problems-when-implementing-compare-tb1

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2311、

我需要您对使用 MSP430评估板的当前项目的支持。[ MSP-EXP430FR2311]

我目前使用 eComp、并使用外部频率发生器和10kHz 的简单脉冲对其进行操作、

独立于此、我尝试在引脚2.1上使用 TimerB1的比较功能。 在 TimerB0上、eComp 的脉冲宽度由一个捕捉中断测量。

到目前为止、我在引脚2.1的输出端以90:10的频率切换固定占空比。 只要我打开外部频率发生器、P2.1的输出就会被脉冲覆盖、因此占空比会发生变化。

我在《系列参考手册》和 MSP430FR2311的 DB 中看到、eComp 模块和 TB1之间存在交互、勘误表中没有条目。 我觉得好像有2个内部输出驱动器。

那么、我的问题是、这是已知的吗? 可能是评估板吗? 将该函数转换为 P2.0未带来任何改进。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不完全了解症状的情况下、我建议您设置 SYSCFG2:TB1TRGSEL=1以避免 TBOUTH 行为[参考数据表(SLASE58E)表6-15][参考用户指南(SLAU445I)第14.2.5节和表1-26]