This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5969-SP:18.1.0.LTS 与18.1.0.LTS 之间的编译器差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/937228/compiler-msp430fr5969-sp-compiler-differences-between-18-1-8-lts-vs-18-1-1-lts

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、团队、

我的客户正在使用 MSP430FR5969-SP 并对系统中的问题进行故障排除。 我希望您能帮助解决他们在编译器上遇到的问题。 基本而言,单元工作时间和工作时间之间的变量之一是对编译器的更改;他们怀疑这不是导致问题的原因,但他们必须为客户解决差异。

您能否帮助查找编译器版本 18.1.0.LTS18.1.0.LTS 之间的差异?

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该版本范围内的唯一区别是错误修复。  此查询 将返回 MSP430编译器版本18.1.0.LTS 至18.1.0.LTS 中修复的所有错误。

    谢谢、此致、

    乔治