请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5962 您好 MSP430专家、
客户正在潮湿环境中使用 MSP430FR5962。 此器件是否存在环境湿度限制? 我在下面的链接中发布类似的内容。 希望我能在这里得到反馈。 )
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 MSP430专家、
客户正在潮湿环境中使用 MSP430FR5962。 此器件是否存在环境湿度限制? 我在下面的链接中发布类似的内容。 希望我能在这里得到反馈。 )
对于采用塑料封装(非密封封装)的 IC 器件、不仅对于典型的 MSP430器件、在潮湿环境中使用时还需要考虑某些注意事项:器件爆米花(SMTA、MSL)、IO 泄漏(冷凝)、金属腐蚀(离子情感)等 因此、客户应评估并执行特定湿度测试(盐水测试等)、以使系统比器件有效。 如果湿度敏感、建议客户在系统级别进行评估。
湿度相关应用手册(链接):SMTA 参考而非应用环境。
谢谢!