主题中讨论的其他器件: LM4140、 MSP430F67791、 MSP-TS430PEU128
大家好、
我们收到了一位客户关于 MSP430F67791A 的 SD24_B 的询问 、当增益设置为64或128时、SD24_B 的读数为0。 以下是他的查询详情。
我们一直在偏移二进制模式下使用 SD24_B 和增益1。
我们可以将增益提高到32并获得预期结果、但将增益设置为64或128会使 SD24BMEMHx 和 SD24BMEMLx 读取0。
我们还注意到、即使我们不使用 SD24GAINx、将其设置为64/128也会影响输出。 我们直接通过管道传递数字位流(SD24DI=1)(因此绕过 PGA 和调制器)、并获得预期输出、直到我们将 SD24GAINx 设置为64/128。 根据我的理解、在这种情况下 SD24GAINx 不应产生任何影响。
此致、
Danilo