This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 修订版2.0.6无法对 MSP430RF2422进行编程

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906499/msp-fet-msp-fet-rev-2-0-6-not-able-to-program-msp430rf2422

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2422

大家好、

我的客户正在尝试 使用黑盒 MSP-FET 版本2.0.6对 MSP430RF2422进行编程、但发现无法成功进行编程

但是、当他们使用白盒编程器时、效果很好。

它们使用两线制编程方法并通过 TCK 引脚进行测量、白色编程器将拉高至2.8V、而黑色编程器为0V

但是、黑色编程器工作正常、可对其他 MSP430 IC 进行编程、而 不是对 MSP430RF2422进行编程

我们想要检查一下、如果 MSP-FET 需要后一修订版本来支持对 MSP430RF2422的编程?

如果是、从哪个版本开始? 或者、是否可以对 MSP-FET 修订版2.0.6进行任何修改以支持此功能?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    首先、我假设您谈论的是 MSP430FR2422器件、而不是"RF"。

    如果我的假设是正确的、则所有 MSP-FET 修订版本都应该能够对所有 MSP430闪存和 FRAM 器件进行编程和调试。 您能否向我们发送有关 MSP-FET 和 MSP430之间调试连接、意味着什么的详细信息、包括复位引脚上的组件值? 另外一个重要方面是编程期间的电源设置。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您需要有关此方面的进一步支持、请告知我们、但现在、我将关闭此主题。

    此致

    Peter