This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:Spy-Bi-Wire 问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907205/ccs-msp-fet430uif-spy-bi-wire-problem

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2155

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Spy-bi-Wire 连接来调试 msp430fr2155。

而且、我在使用 MSP-FET430UIF 时遇到问题。

当我使用 J2时、我可以调试 MCU。

但是、当我使用 J1时、我无法进行调试。 我收到"未知设备"消息。

使用 J1是否有问题?

MSP430FR2155测试/SBWTCK→JTAG 7

MSP430FR2155 RST/NMI/SBWTDIO→JTAG 1.

MSP430FR2155 DVSS→JTAG 9.

MSP430FR2155 DVCC→JTAG 4.

我的 MSP-FET430UIF 版本是 v1.4。

我正在使用 ccs10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请确认有关 J1和2的注释 A。 您应该确认您的电源选择。

    如果使用本地目标电源、则连接 J1。 如果使用调试或编程适配器供电、则连接 J2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已经检查了注释 A

    我将使用1.8V 稳压器来连接 MSP430 VCC。

    但是、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。

    它不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    1.8V 至 VCC 可能不会让器件上电。 请确保为器件提供的电源电平高于 SVSH 加电电平(最大值为1.99v)。