This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:如何在消息流进入时同步消息流?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907977/msp430fr2355-how-to-sync-message-stream-as-it-comes-in

器件型号:MSP430FR2355

我有一个消息流、我将通过射频从主机发送到客户端。  当我按住主机上的某个键时、消息会持续发送、直到我松开该键。  消息为8字节。  应用程序代码首先检查 CRC、然后让消息通过前门。  下一个条件会检查 ID 的前四个字节、如果它与 FRAM 中的空间匹配、则会进行解密。  我可以运行代码一段时间、所有代码都运行良好、但消息在某一点上不同步。  我在处理开始时、处理结束时以及接收8个字节后在 RX ISR 内复位主函数中的指针。  我不知道还有什么要做的。  消息每27ms 发送一次、并且我有计数器显示所有通过 CRC 的 RF 和通过消息 ID 的 RF。  按下按钮时、有时会收到500或600条消息、一切都很好。  我也不确定当我将接收器暂停在调试器上时是否会发生这种情况,并且可能在调试器上未对齐..... 有什么想法吗?  

后续行动

我发现、如果我从主机向客户端发送一条一次性消息、那么只要我保持调试器运行、该消息就不会旋转。  但是,如果我在 RX (客户端)端停止调试器并发送消息,然后启动调试器并发送另一条(不同或相同的)消息,我将字节旋转一个...因此我可以有效地停止调试器并发送8条消息,然后重新同步。 在阵列前面有字节1、这符合预期。  不确定如何解决此问题、因为消息流式传输和不同步似乎很容易???

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM 编码器使用同步模式为多路解复用器提供同步机会。 通常是 Barker 代码或类似的代码。

    这适用于同步位流、我怀疑您使用的是带 UART 的异步流。 但执行类似的操作。 使用几个0xFFs 开始每个数据包、以便 UART 有机会与您的起始位同步。 然后是同步字节、最后是数据。

    接收器等待 UART 将 SYNC 字节推出、然后才开始处理数据。 您可能还需要检查错误标志是否存在帧错误、但请记住、读取数据寄存器会复位这些位、因此请首先检查它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫…

    是的,我正开始思考这条路径...尝试确定是否可以使用我的系统 ID (消息的前四个字节)来实现这一目的?  由于 OAR 效率的原因、我更倾向于使用它而不是 FF 和同步字节。  如果我在消息中添加所有这些内容、我的开销会大大超出我的有效负载、我最终会花费射频功率来传输我不需要的大部分内容。  如果我确实使用系统 ID 的四个字节进行同步和有效、我将在该事件后检查 CRC。  在 CRC 之前执行系统 ID 检查是否合理?  现在、我使用 CRC 验证消息、然后检查我的节点是否在系统上。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的射频接收器将有时输出随机垃圾、您必须对此进行规划。 即使发送器始终开启、也会偶尔出现信号压降。 因此、您必须执行一些操作、以确保 UART 同步到有效的起始位。 否则、只有一个随机位会将其关闭。

    如果您知道要查找的内容、则可以使用系统 ID 进行同步。

    在处理数据之前验证数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我正在做所有这些,但仍然有问题…

    我的 RX ISR:

    * prx = UCA1RXBUF;
    prx++;
    if (prx >(incoming + 7)){
    PRx =传入;
    mssgRcvd = T;
    UCA1RXBUF = 0;
    UCA1IE &=~UCRXIE;
    UCA1IFG &=~UCRXIFG;
    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);
    }
    

    和 main 中,我处理 Rx msgs 首先检查 CRC 以进行验证,然后我执行 memcmp 来验证数据...不确定其他什么或额外的同步字节会有所帮助?

    如果(!transmitter){
    if (msgRcvd){
    mssgRcvd = F;
    PRx =传入;
    memcpy (noCRC、传入、sizeof (noCRC));
    CRC_RESULT = CRC (noCRC);
    if ((char)((((crc_result >> 8)& 0xFF)= Incoming[6])&&((char)(((crc_result & 0xFF)= Incoming[7]))){
    ValidRFPackets ++;
    if (!memcmp (incoming、mssg、4)){
    /*
    *系统 ID 检查
    *
    ValidMsgPackets ++;
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您的问题如何?  是否有任何更新?

    您是否需要我们的进一步支持?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊  

    我仍然有问题。  我正在发送三种类型的消息...当我按住按钮时,我发送的其中一条消息每80ms 发送一次...我发送的每条消息都使用前四个字节作为同步/系统 ID,并且消息的最后两个字节始终是 CRC。  包含 CRC 的消息长度仅为8字节。  我始终按预期接收阵列前8个位置的20字节阵列中的8个字节(由于在 main 运行之前发生了一些初始化内容、阵列为20字节)。  但是、有时同步字节不在阵列的[0]条目处、这是意料之中的。  发生这种情况时、我不同步、此时我的 CRC 将运行并失败。  我不知道是什么使消息在数组中滚动、并且认为它必须是指针。  我已经通过在代码的各个方面重置指针来解决问题、我已经完成了我可以想到的所有工作、但我还没有看到它得到解决。  很明显,如果我重置主板,问题就会得到解决,我发现,如果我发送另外三种类型的消息之一(顺便说一下,这三种消息一次只有8个字节,而不是每80ms 一次),有时它会重新对齐,并且我还在做生意..... 是否有任何关于如何继续的想法??

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tezla、

     有关问题:的简要总结

    每次发送8字节数据、前四个字节作为同步/系统 ID、最后两个字节消息始终为 CRC、因此有用数据仅为两个字节、如下所示:


    SYNC1 SYNC2 SYNC3 SYNC4 Data0 Data1 CRC1 CRC2。


    您的问题应该是无法保证每次 SYNC1都将存储在数组[0]中。

    因此、我建议将您的 SYNC1-SYNC4设置为固定字符、例如:0x55 0xF5 0x55、

    接收数据0x55后、转到检查以下三个字节是否与0x55 0xf5 0x55匹配

    当这四个字节(或三个字节:未检测到第一个0x55不影响使用)与设置匹配时、您可以接收有用的数据和 CRC。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰逊。。。

    您已正确描述了问题...我有四个已修复的字节(系统 ID/Sync --用户一次编程)。  收到消息后,我首先运行 CRC,然后查看前四个字节,以查看它们是否与客户端 FRAM 中存储的四个字节匹配...如果是,消息是良好的。 正如您所说的、存储在 array[0]中的第一个字节并不总是 SYNC1。  当然、我知道这是因为 CRC 失败。  我希望数据会不时取消同步。  这是预期的、因为整个链路是 RF 链路。  

    我的问题是从这种情况中恢复。  我想保证快速恢复。  有时、我会发送更多消息并恢复设备、但在大多数情况下、我必须对评估模块进行硬复位。  这是不可接受的、因为这些装置将位于远程位置。  目前,我似乎无法得到这部分内容...就像我说过的,CRC 失败时的立即响应是丢弃该消息,并再次将指向数组的指针重置为数组[0]。  我执行此操作两次、一次是在 main 内、一次是在失败后、另一次是在 ISR 内、以防在我完成 main 处理时出现一个字节。

    老实说,我看不到您的建议会在恢复方面产生什么影响...基本上我正在做您建议的事情来接收消息。 那么、有没有关于恢复的想法呢?  我可以脱机将代码发送给您,如果这样做是有帮助的,但它相当大......

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不在于恢复、而在于接待处。

    您的射频接收器很可能会偶尔输出随机噪声、尤其是在没有发射信号的情况下。 这很容易导致 UART 检测到一个开始位并生成一个字节的垃圾。 您需要对此执行一些操作。 当 RXERR 置1时、您是否至少丢弃接收到的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫…

    如果射频触发的 UART 有坏数据,会显示在我的8深缓冲区中...它不是8深缓冲区总是正确的,它只是旋转...它的旋转 bcz 指针正在变得更高级, 然而,指针的进步意味着数据被写入数组...无论它们是什么,我每8个字符就会被唤醒并处理...现在,我已经承认,将来我可以从一个嘈杂的射频中得到有故障的字符...我将深入研究 RXERR 正如你推荐的 bcz,我绝对不会使用它…

    谢谢

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这是一个应用层问题、建议您从 Internet 搜索解决方案。

    此致

    Johnson