This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:使用 BSL Rocket 和 BSL 脚本程序的 UART BSL

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909462/msp430fr2433-uart-bsl-using-the-bsl-rocket-and-bsl-scripter

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

您好!

我正在尝试 使用 BSL Rocket 和 BSL 脚本编写器使用 UART BSL 对 MSP430FR2433进行编程 、并在其中运行 TI 提供的示例代码'script_FRxx_UART'文件来对 LED 进行闪烁。 但我看到一条错误消息 "Flash write check failed (闪存写入检查失败)"。 请告诉我出错的地方。

谢谢!

 e2e.ti.com/.../script_5F00_FRxx_5F00_uart.txte2e.ti.com/.../2072.blinkLED_5F00_FR6989.txte2e.ti.com/.../script_5F00_FRxx_5F00_uart.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您得到"闪存写入检查失败!"的原因 消息是因为您正在尝试写入设备上不存在的内存。 在 FR2433上、最高地址为0xFFFF。 您可以在第6.13.1节"存储器结构"表 6-23中找到此信息。 数据表的存储器结构(www.ti.com/.../msp430fr2433)。 查看<2072.blinkLED_FR6989.txt>、您将尝试写入从0xFFC6开始的214个字节、这将使您转至0x01009C、这超出了定义的存储器范围。  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在能够解决这个问题。 谢谢你。

    现在、我正在尝试使用 UART BSL 通过 BSL Rocket /脚本程序对 MSP430FR2355进行编程。 但现在它提供 了[ACK_ERROR_MESSAGE]未知的 ACK 值! 已附加我的文件。 请告诉我出错的地方。 此外、如果我想使用 I2C BSL、是否需要为 SCL、SDA 线路设置上拉电阻器?  MSP430FR2355的 launchpad 似乎没有。 谢谢!e2e.ti.com/.../6557.script.txte2e.ti.com/.../BlinkLED2355.txt