This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:在 USCI A0上同时使用 IR 和 UART 的限制

Guru**** 2813395 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/906286/msp430f5172-limitation-to-using-both-ir-and-uart-on-usci-a0

器件型号:MSP430F5172

嗨、大家好

 在 USCI A0和 MSP430F5172上使用 IR 和 UART 是否有任何限制,因为它们都使用相同的中断矢量(USCI_A0_Vector)。?

谢谢

此致

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    无限制。  如果同时使用、您显然必须管理软件中的使用情况。  对应用感兴趣。   与其他具有2个 USCI_A 的 MSP430 MCU 相比、您选择 F5172是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis   

    它是一种现有的旧设计。

    如果它们同时使用两者、则意味着软件必须管理来自 IR 和 UART 的传入通信。 由于传入通信可能随时从任一外设发生,因此没有有效的方法可以在软件中同时管理这两个通信,因为这两个通信共享同一个 Rx 寄存器。 因此、如果两个通信同时接收、它们将相互覆盖。 或者、除了确保通信按预定义的时间间隔传入之外、还有其他方法可以管理它吗?

    谢谢

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我假设 UART 是来自另一个 MCU 或器件的 UART、IR 是解码器、因此从电气角度而言、如何将输出合并到一个 MSP UART RX 中、 当数据从 MSP UART TX 传出时、如何控制将数据发送到哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。