This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CAPTIVATE-BSWP 固件功耗

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-BSWP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909809/msp430fr2633-captivate-bswp-firmware-power-consumption

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-BSWP

大家好、团队、

我们的客户对 CapTIvate 解决方案感兴趣。 我们介绍了 msp430FRxxxx CapTIvate 技术、并收到了一些有关功耗的问题。

关于"CapTIvate BSWP 演示板"、当 MSP430FR2633进入 LPM3时、默认固件指示的功耗是多少? 根据 MSP430FR2633数据表" 5.7低功耗模式(LPM3和 LPM4)电源电流"、我们可以看到一些功耗数据、例如" 1按钮、触摸唤醒"、但是、我们希望知道实际数据。 您能否与我们分享此数据?

2.我们展示了该箔片(e2e.ti.com/.../Wake-on-touch-Comsumption.pdf)。 关于上述"触摸唤醒"条件的功耗、此功耗是否持续显示?

3.从 LPM3唤醒后、当 MSP430FR2633在 CAPTIVATE-BSWP 上进入活动状态(空闲)时、该默认固件指示有多少功耗? 您可以共享这些数据吗?

客户提出要求的原因是、在数据表中很难估算实际功耗。

4.在活动状态期间,从检测到"触摸"到"准备数据"需要多长时间? 您是否对此有任何数据? 如果不是这样、请与您的专家分享对此的意见。

客户询问采用 CAPTIVATE-BSWP-board 的默认固件。 非常感谢您能就这些查询分享您的建议/意见。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Miyazaki、

    感谢您联系论坛。

    我目前没有所有问题的答案、我将尝试找到更多。

    首先、我建议 查看我们的技术指南、尤其是 低功耗 部分、其中包含所有实际信息。

    在本节中、您可以看到具有结果值的不同配置。 某些参数取决于最终设计的要求。

    我假设这是客户对 CapTIvate 的第一项研究、但您能否详细介绍最终设计(按钮数量、尺寸、扫描频率等方面的基本要求)? 在此基础上、我们可以对时序和功耗进行一些评估。

    关于扫描周期的持续时间、在设计 GUI (双击 MCU)中、当前设计有一个扫描时间估算器。  这将为您提供一个很好的估计值。

    此外、作为附加文档、我建议查看(客户可能已经这样做了) BSWP 部分和 CapTIvate 设计流程。

    请告诉我这是否有助于回答至少一些问题。

    此致

    Kostas

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好、

    感谢您的评论。 我没有注意到技术指南中的这些部分。 我将共享此信息,并希望等待客户的反馈。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Miyazaki、

    没问题。 如果您有其他问题、请告诉我。

    一旦客户有了最终概念、我们就可以讨论详细信息。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kostas、您好、

    由于我没有收到有关此问题的任何其他查询、我想关闭此 TT。

    感谢您的善意帮助。

    此致、Miyazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Miyazaki、

    有道理。

    如有任何其他请求、请随时与我们联系。

    此致

    Kostas