This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:有关 Energytrace 配置的查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909702/msp430fr5994-queries-on-energy-trace-configuration

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好、支持人员、

我们有一个基于 MSP430FR5994的设计、我们已解决了进一步降低 MCU 电流消耗的难题。 我们当前使用 LPM2作为睡眠模式。

我们之所以选择 Energy Trace 应用进行功耗预算、是因为它为我们提供了了解每个 MCU 外设电流消耗的功能。 虽然我们已运行 ET 并看到一些跟踪、但日志不符合预期。 例如、对于某些任务、MCU 每隔 m 秒瞬间唤醒一次、然后返回休眠状态。 但是、我们在迹线中看不到该峰值/活动。

我们是否可以在这里缺少一个配置? 创建的项目文件已附加、供您参考。  

文件打开密码:1234

此致、

Ramandep

e2e.ti.com/.../ENERGYTRACE.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramandep、

    能量跟踪的采样频率范围通常为1kHz (例如、当使用设置为 SLOW 的 Spy-Bi-Wire 接口时)至3.2kHz (例如、当使用设置为 FAST 的 JTAG 接口时)。 您可以在 《适用于 MSP430TmMCU 的 Code Composer StudioTmIDE 用户指南》的第4.4节“EnergyTrace 技术常见问题解答”中看到这一点。 可能无法解决、因为任务的持续时间非常短。  

    另请参阅同一节中的流耗 Q (#10)、了解 LPM 模式造成的影响。 应用手册建议在自由运行模式下运行。  

    Srinivas