This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:命令在 RTCCALS 和 RTCCAL 之间写入 RTCCTL 寄存器位

Guru**** 2518110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/909608/msp430f5335-order-to-writing-rtcctl-register-bits-between-rtccals-and-rtccal

器件型号:MSP430F5335

您好!

客户正在参考用户指南 slau208q 中的实时时钟校准一章。
在校准序列中写入 RTCCTL 寄存器时、
在 RTCCALS 和 RTCCAL 之间写入位时是否需要遵循任何顺序?
是否可以同时写入所有位?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需特定序列。  可以同时写入所有位。