This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:RAM 上的最小电压容差

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/907793/msp430fr6820-min-voltage-tolerance-on-ram

器件型号:MSP430FR6820

大家好、

1) 1)您能否告知 RAM 电压的下限是多少-即导致 RAM 丢失的电压是多少?

2) 2)如果 SVSHE=1、器件应该复位在1.75V-1.85V 并且所有引脚将处于高阻抗状态、对吗?

 我n´t 的主要原因是、我们会通过 SVS 保护 RAM、但它不起作用。 当我们测量(示波器)电源电压时、SVS 工作正常(最低电压约为1.78、然后复位)、但 RAM 中的某些电池损坏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    根据数据表、超过上限和下限电源电压可能会导致器件故障、包括错误写入 RAM 和 FRAM。 它还表示最小电源电压由监控器 SVS 电平定义。 在本例中、您将降低电压、因此需要检查 VSVSH-值。 此 器件的最大 VSVSH-(最坏情况)为1.85V、因此我将其解释为、如果电源电压保持在1.85V 以上、RAM 将不会损坏

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的反馈。  在数据表的第36页、有一条注释"超过指定的限制可能会导致器件故障、包括错误写入 RAM 和 FRAM "-我们认为这与 BOR 有关。

    那么、我们不能通过 SVS 来保护 RAM 和 FRAM? 我们认为 SVS 是直接对应的(在压降时、MCU 的每个引脚都具有高阻抗)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    为了提供进一步的说明-我们有一个带收发器的电池供电设备。 收发器的功耗约为25mA。 电池寿命结束时、Tx 的压降会迅速增加。

    当电压从3V 下降到2V 时、我们希望停止收发器。 某些其他 MSP430器件(例如 f417)中有 SVS (电源电压监控器/监视器)、此功能将帮助我们解决此问题。 您对如何使用 MSP430FR6820解决该问题有什么建议吗?

    现在我们使用的是 ADC、但这是一个非常复杂的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    [quote user="Bart">我们是否无法通过 SVS 保护 RAM 和 FRAM? 我们认为 SVS 是直接相关的(在压降时、MCU 的每个引脚都具有高阻抗)。[/quot]

    "保护"是指在完全断电之前将 RAM 备份到 FRAM 中吗? 在我们的其他一些器件中、它们具有 SVM 监视器、可用于触发该备份。 遗憾的是、该器件不具有 SVM、当 SVS 被命中时、会触发 BOR、从而没有时间备份 RAM。

    [引用 user="Bart"]我们现在使用的是 ADC,但这是一个非常复杂的解决方案。

    由于该器件没有 SVM、因此 ADC 是一个逻辑选择。 如何使用 ADC12_B 的窗口比较器? 将其设置为在电源电压超过阈值时触发中断、然后将 RAM 备份到 FRAM。

    另一个选项可能是 COMP_E 模块。 即使电源电压下降、为 COMP_E 模块供电的参考模块也应保持一致的输出电压。

    这两个选项都在第5.2节中讨论、该节在 发生电源故障后通过 Compute Through Power Loss Utility 进行智能系统状态恢复应用手册中进行了讨论。

    此致、

    James