This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5335:MSP430F5335 RTC

Guru**** 2518100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/908395/msp430f5335-msp430f5335-rtc

器件型号:MSP430F5335
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PZ100C

Hellow、

我对 RTC 有一些疑问。

*DVCC=3.3V, 复位引脚(96引脚)被上拉47k,并通过电容器连接至 GND。

(MSP430Tm硬件 Tools.pdf 图 B-68。 MSP-TS430PZ100C 目标插座模块、电路原理图)

VBAT 是连接的电池(2.6V)。

Q1:当 DVCC 关闭(DVCC=0V、复位引脚(96引脚)为 HiZ、VBAT=2.6V)时 、内部复位是否由内部 PU 固定为高电平?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当复位引脚被配置为复位功能时、内部上拉电阻器缺省情况下被启用。

    您可以参阅此表(在数据表中):

    和连接 VBAT 开关概述:

    最好的农家

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Johnson-San

    非常感谢您的回复。

    我有更多问题。

    当 DVCC 为0V 且 VBAT 为2.6V 时、是否启用了内部上拉寄存器?

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、复位引脚将在内部上拉。 唯一的问题是当 DVCC = 0V 时、即使启用上拉电阻、内部上拉功能也无法完成、因为 DVCC 根据用户指南说明提供 I/O 端口电源、因此此时、I/O 电源可能已关闭。

    启用备用电池供电、主程序不再运行。 它只将数据保存在 RAM 中、而 RTC 时钟正在运行。

    顺便说一下、您是否在 VBAT + RTC + RST 中遇到过任何问题?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Johnson-San

    非常感谢 您的回复。

    我 已通过您的答案解决了我的问题。

    此致