This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F155:MSP430F155特性

Guru**** 2667635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/905301/msp430f155-msp430f155-jatg-use

器件型号:MSP430F155

 您好、先生、

我已经连接了 JTAG、如图所示。 并尝试使用 IAR IDE 来调试微控制器。

但不确定为什么没有检测到 IDE 选项设置是否存在任何问题。

此致、

Nagaraj pai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    MSP430硬件工具用户指南的图2.1显示了要使用的4线制 JTAG 电路。   http://www.ti.com/lit/ug/slau278af/slau278af.pdf?&ts=1589535358462 

    根据、我会说 RST 上的上拉电阻器和滤波电容器的值是错误的。  我建议将其更改为上述文件中的值。   

    您从 IAR 看到了什么错误?  类似于"未找到目标?"的内容   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    好的、我将更改复位组件、但我是否需要将 Jatg 的 TEST/vpp 引脚连接到目标、这很重要?

    是的,我收到“ Fatal error,device not recognized (致命错误,设备无法识别)”的错误。

    此致

    Nagaraja Pai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj、

    刚才看到了这个响应。  您是否能够让 JTAG 正常工作?   

    此外、如果您的 MSP430有一个 TEST 引脚、您应该将其连接、但我认为这只是在复用 JTAG 和 SBW 的器件上。   如果您使用的是 MSP430F155、我认为它没有 TEST 引脚、因此您不需要它。   

    谢谢、

    JD